This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76200:BQ76200损坏

Guru**** 2573855 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942, BQ76200, BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1296043/bq76200-bq76200-damaged

器件型号:BQ76200
主题中讨论的其他器件: BQ76930、BQ76942

大家好、

下面是客户原理图。  他们 最近遇到了 BQ76200故障。 和 BAT、PACK。 DSG、CHG 引脚 对地短路。

客户使用预充电 MOS 进行预放电。 这一应用是否可行?

客户充电 MOS 的串联并联方式是否有一定的风险? 您能帮助审查一下吗? 很多次,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin 老师好!

    使用 BQ76200有何原因? 如果他们将其与 BQ769x0系列一起使用、我们建议新设计改用包含集成式高侧 FET 驱动器的 BQ769x2系列。

    对于他们的问题、我不明白为什么会失败。 使用 PCHG 进行预放电完全没问题。  

    在故障期间捕获波形将很有用。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    客户长期使用 BQ76930+BQ76200解决方案。 这是他们之前的程序、因此很难更改为 BQ76942。

    我想知道为何不推荐 BQ76200。 是否存在任何技术问题或产量问题? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin 老师好!

    我们将其推荐用于新设计。 如果这是较旧的设计、我明白。  

    BQ769x2是下一代器件、除了具有集成的高侧 FET 驱动器外、还可提供比 BQ769x0更好的性能和功能。  

    这适用于新项目吗?

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙