This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61022:布局审查

Guru**** 2553270 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1295929/tps61022-layout-review

器件型号:TPS61022

你(们)好!

我们现在的产品中使用的是 TPS61022。 我想知道我是否能对 TPS61022的布局进行回顾。 谢谢。

很难在输出接地端添加过孔。 不太确定它是否会产生很大影响? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jing:

    输出电容器的放置是升压转换器最重要的事情、请将输出电容器放置在尽可能靠近 IC 的 VOUT /GND 引脚的位置。  (如绿色方框所示)。 否则、以大负载电流运行时可能存在损坏风险。

    2.关于过孔、使用过孔是为了提高散热性能、如果 IC 长时间大电流运行、建议增加过孔、否则温度可能很高、会提前点击热关断。

    此致、

    内森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nathan:

    感谢您发送编修。 我将更新设计。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nathan:

    我已更新设计。 谢谢,请回顾一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jing:

    我们建议将过孔放置在靠近 VOUT 和 GND 焊盘的位置、以获得更好的热性能。  您可以参阅此图。

    其他事情都很好。

    此致、

    内森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nathan:

    感谢您的回复。 这很有帮助。

    有一个好的!

    此致、

    静  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nathan:

    请检查更新后的布局。 我尝试添加更多通孔。 对于接地侧、我认为应该很好。 对于输出电压侧、很难添加过孔。  

    从而为 Vout 添加通孔。 我 在底部添加了一条隔离式铜箔。 这会产生什么影响吗? 谢谢。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jing:

    我认为隔离式铜已连接到 VOUT 点、对吧? 如果是这样、就没有问题。 布局没有问题。

    此致、

    内森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nathan:

    非常感谢您的帮助。

    有一个好的!

    此致、