This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82903:关于设置输出电压5.5V

Guru**** 2386600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1296879/tpsm82903-about-setting-the-output-voltage-5-5v

器件型号:TPSM82903

大家好、团队

我正在考虑输出电压通过数据表中表7-3#15的 VSET 配置设置5.5V。

输出电压范围的建议运行条件为0.4V 至5.5V、但使用数据表中表7-3 #15的 VSET 配置、我认为稳压或瞬态响应误差可能会导致输出电压超过5.5V。

在这种情况下,如果输出电压超过5.5V,则是否保证了电气特性?

此致、
早川市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayakawa:

    无论 VSET 配置或 FB 分压电阻器如何、都没有设置5.5V 输出的风险。

    如果已在数据表中列出5.5VOUT、我们将保留足够的余量。

    尽管在瞬态过程中 VOUT 会超过5.5V、但它仍处于功能工作范围内、性能由器件本身来保证。