This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2576:采用低 ESR 电容器的 LM2576替代产品

Guru**** 2508515 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2576, LMR51430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1296623/lm2576-alternative-of-lm2576-that-uses-a-low-esr-capacitor

器件型号:LM2576
主题中讨论的其他器件: LMR51430

您好!

如果 LM2576的输出电容 ESR 小于0.03Ω、则会发生故障。 此外、如果大于该值、电源的性能就无法实现。 我正在寻找一个使用低 ESR 电容器的替代方案。 您有什么建议吗?

谢谢。

科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    该器件的新版本 LMR51430似乎没有任何最低 ESR 限制。 这 可能适合您的用例。

    如果这样不起作用、请发送您的电压/电流输入/输出条件、我们很乐意在您那里为您提供帮助。

    谢谢!

    约书亚奥地利