请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25792 对于此公式、您能否对其进行
RTH COLD 和 HOT 来自热敏电阻在 COLD 和 HOT 点的电阻值是正确的吗?
我需要查找示例 RT1和 RT2
使用此 NTC B (25/85)[K]: 3435±1%
https://www.vishay.com/en/thermistors/ntc-rt-calculator/
RTHCOLD | 0 |
RTHHOT | 55 |
1/VT1 | 0.300264 | 0.28422 | 0.269541779 |
%->V | 3.3304 | 3.5184 | 3.71 |
Vt1_RISE | 72.4 | 73.3 | 74.2 |
VT1_FALL | 71.5 | 72 | 72.5 |
%->V | 3.289 | 3.456 | 3.625 |
1/VT1 | 0.304044 | 0.289352 | 0.275862069 |
1/VT5 | 0.645078 | 0.609162 | 0.57636876 |
%->V | 1.5502 | 1.6416 | 1.735 |
VT5_RISE | 33.7 | 34.2 | 34.7 |
VT5_FALL | 35 | 35.5 | 36 |
%->V | 1.61 | 1.704 | 1.8 |
1/VT5 | 0.621118 | 0.586854 | 0.5555556 |
VREG | 4.6 | 4.8 | 5 |