This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCP021212:可调节负电压发生器

Guru**** 2391085 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR43610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1296233/dcp021212-adjustable-negative-voltage-generator

器件型号:DCP021212
主题中讨论的其他器件:LMR43610

我们希望通过100mA 输出负载从+12v 输入生成-19V 的电压。

我们当前使用的是输出+/-12v 的 DCP0212DU (我们将 VOUT 连接到系统接地、-DAC VOUT 是负输出、从而产生-24V 输出)。

如果我们使用开关将输入电压调节至低于12V 以实现可靠的-19V 输出、DCP0212DU 是否会正常运行?
我无法找到采用 SMT 封装的负电压开关 IC (不是模块)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 此器件的最小输入电压为10.8V、TI 无法保证其能够在低于10.8V 的电压下正常运行。此外、对于此器件、其输出电压只能达到-12.6V。  

    就产生负输出而言、您可以找到一个输入电流能力至少为31V 和160 mA 的合适降压转换器、然后将其转换为反相降压/升压拓扑。 您可以尝试使用 LMR43610并使用此 应用手册 将其转换为适合您的应用的反相降压/升压器件。

    谢谢!

    约书亚奥地利