This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5141-Q1:LM5141-Q1

Guru**** 2770505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1297192/lm5141-q1-lm5141-q1

器件型号:LM5141-Q1

我遇到了此 IStep (瞬态阶跃负载电流)、其值为4A。 是否为 IStep 假定值或者是否涉及任何计算来获得此值为4安培。

如果涉及任何计算、请告诉我。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anu、您好!

    4A 是此特定示例中的负载阶跃。 您可以根据特定用例的需要调整参数。

    请注意、我们还提供了 PSPICE 仿真模型来检查负载瞬态响应。 此外、如果需要、我还可以向您发送一个 SIMPLIS 模型。

    此致、

    时间