This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS568230:FSW 范围

Guru**** 2384110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS568230
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1295949/tps568230-fsw-range

器件型号:TPS568230

大家好、

客户请求了 Fsw 范围规格。 DS 仅提供典型值。 您可以建议 FSW 的最小值和最大值吗?

TPS568230:

谢谢、此致、

泰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    我们的美国团队将于下周一回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    TPS568230是 DCAP3器件、它没有任何内部振荡器来设置开关频率。 因此、由于开关频率取决于 Vin/Vout/Iout/FCCM /OOA/ECO 模式、因此不直接指定开关频率最小/最大值。 您可以通过查看数据表中的图20-28了解其差异。  

    如果问题得以解决、请单击"我的问题得以解决"。 谢谢。

    南锡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Nancy、

    很抱歉描述不清楚。

    客户在 MODE 引脚处通过外部电阻分压器(110K/51k)将器件设置为 FCCM 模式、Fsw 600kHz。

    他们想了解该设置的基准 FSW 分布范围。

    我们知道 DCAP3器件 FSW 会因多种因素而发生变化。 因此、  仅用于参考的分布范围 是可以的。 不需要保证值。  

    您能提供建议吗?

    此致、

    泰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    请参阅数据表中的图26、了解600kHz 范围、如下所示。 我们没有可用的分布数据。

    希望这对您有所帮助。

    谢谢。

    南锡