当我使用250Hz PWM 驱动芯片的 EN 引脚时、有机会触发 FAULT 引脚、不确定是哪个故障。
但是、如果我动态更改占空比、机会会高得多。 即、将亮度从调光更改为100%。
它是在存在或没有负载的情况下发生的。 我认为这款芯片支持 PWM 吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
当我使用250Hz PWM 驱动芯片的 EN 引脚时、有机会触发 FAULT 引脚、不确定是哪个故障。
但是、如果我动态更改占空比、机会会高得多。 即、将亮度从调光更改为100%。
它是在存在或没有负载的情况下发生的。 我认为这款芯片支持 PWM 吗?
尊敬的 Weiwei:
感谢您提供这些波形! 如果 VOUT 波形被 ST 图覆盖并进行放大、我会更为好奇。
由于 ST 被拉至低电平时 EN 为低电平、触发 ST 低电平的条件必须是开路负载。
我怀疑 ST 被拉低是 因为输出上的一些电容将输出保持得足够高、以至于 VS-Voutx <V (ol、off)条件在您看到 ST 被拉至低电平的~2ms 内保持真值。
我建议降低您的输出电容、在输出上添加一些下拉电阻、或通过软件忽略干扰。

此致、
伊丽莎白