This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:电源转换器拓扑选择

Guru**** 2811905 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1296482/ucc28950-power-converter-topology-selection

器件型号:UCC28950

您好!

1. UCC28950/1 - IC 可用于升压转换器应用? 我们观察了 IC 应用手册的简要介绍以及 提供高达400V-12V 的宽输入电压 、但我们需要以相反的方式操作、 针对3200W 的17-34Vdc 输入400Vdc 输出。 该拓扑是否适用于高初级电流和高功率应用?

如果我们收到任何有关上述规格的应用手册、会非常方便。

2. TI 可以建议实现以下规格的最佳谐振拓扑。

规范:

输入电压范围:17至34Vdc

输出电压        :400V 直流

功率                        : 3200W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我收到了你的询问,正在审查中。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    相移全桥可用于升高电压。  这只是设置变压器匝数比的问题。

    如果您决定使用相移全桥转换器、以下链接将带您转至介绍如何设计相移全桥的应用手册。  即使输出电压高于输入电压、所有计算也应起作用。   请注意、对于400V 输出、我建议使用二极管、而不是同步整流器。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua560

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的答复。 是的、我们了解。 请帮助我们获得以下要点。

    1.您能为我们的应用推荐任何其他最合适的拓扑吗? PSFB 最适合?

    2.您有没有专为升压变压器设计实现更好的  负载和线路范围 ZVS 而设计的具体应用?

    3.由于初级侧电流非常高,我们认为 LLC 或在电流路径中有串联电容的任何其他拓扑不合适? 请说明。

    4.请分享双向 DAB 的任何设计应用手册。

    感谢并尊重

    瓦苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审核中、我会尽快与您联系。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审核中、我会尽快与您联系。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看我 对您的以下问题的评论。

    1.您能为我们的应用推荐任何其他最合适的拓扑吗? PSFB 最适合?

    >UCC28950应该适用于此应用。

    2.您有没有专为升压变压器设计实现更好的  负载和线路范围 ZVS 而设计的具体应用?

    >应用手册 SLUA560将介绍一个分步设计过程。  Excel 文件中有一个链接、用于计算变压器匝数比、初级磁化电感和匝数比以及变压器 RMS 电流。   应用手册中还有一个指向 Excel 设计工具的链接、将为您执行计算。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua560

    >拥有变压器的设计参数后,可以让它们设计制造工厂,如 Renco 或 Wurth 为您设计磁性元件。

    >如果您希望自己设计变压器,Mag-Inc 有许多应用说明,可以帮助您设计您的变压器。

    https://www.mag-inc.com

    3.由于初级侧电流非常高,我们认为 LLC 或在电流路径中有串联电容的任何其他拓扑不合适? 请说明。

    > LLC 设计通常为1kW 或更低。  由于您的设计功率为3.2kW、因此 PSFB 可能更适合。

     

    4.请分享双向 DAB 的任何设计应用手册。

    >如果您正在寻找采用德州仪器 C2000控制器的双向设计,那么它是比移相全桥更好的选择。

    >以下链接将带您进入使用 C2000设备的双向功率转换器。   

    https://www.ti.com/lit/ug/tiduey6/tiduey6.pdf

    >如果您对如何使用或设计 C2000控制器有任何疑问。  请将 e2e 主题标题中的 C2000重新发布给能够帮助您完成设计的相应应用工程师。

    此致、