This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33610:电感器校准

Guru**** 2814465 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR33630, LMR38010, LMR33610, LMR33620, LMR36510

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1297596/lmr33610-inductor-cal

器件型号:LMR33610
主题中讨论的其他器件: LMR33620、LMR33630 LMR36510和 LMR38010

大家好。

第18页的 L 计算公式采用了什么标准?

如果 VIN=12V、VOUT =5V、fSW =400KHZ、K=0.3且 Iomax=1A、 L 计算为24.3uH。 L=8.1uH 是如何产生的?

即使在表9-3中、5V 和400KHZ 的 L 值是8.2uH、1400KHZ 的 L 值是2.2uH。

计算结果为24.3uH/6.94uH。

什么是 Iomax? 是 lmr33610的最大电流还是电路负载的最大电流?

Br.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kwon、

    请注意、LMR33610来自 LMR33620/30系列。 器件计算结果与 LMR33630类似。 Ioutmax 可以基于 I LIMIT。

    埃莱娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kwon、

    请注意、LMR33610来自 LMR33620/30系列。 器件计算结果与 LMR33630类似。 Ioutmax 可以基于 I LIMIT。

    埃莱娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elena。

    Iomax=Ilimt 是否为33610、不是实际负载电流?

    但是、通过 Ilimtmax=2.9A 计算得出、L 变为8.38 μ H。

    Iomax=3A 计算得出、L 为8.1uH。

    Br.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、在 DS 中查看电流限制是~3A、因此获得 具有3A 电流的8uH 电感器更合理。

    Elena.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iomax 仍然是困惑的。
    13page Ioutmax=(Ilimt+Isc)/2、图9-4。 最大输出电流与环境温度间的关系显示为1A。
    它与上面的 Iomax 和 L 公式 Iomax 不同吗?

    电流限制在哪里~3A 数据表? 我找不到。

    以下链接是否是错误答案?   第1A 章:我是你的!

    e2e.ti.com/.../lmr33610-inductor-selection-what-i_out-max-value-used-for-calculation

    **并且, LMR36510/LMR38010数据表的 L 值计算为 Ioutmax=1A,不受限制。**