This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:RM 值增加的原因

Guru**** 2538520 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27426, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1275271/bq27426-reasons-for-increase-in-rm-value

器件型号:BQ27426
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好!

之前提问过"问题,按照提示周期发送SMOOTH 不充电,不放电,电压下降, RM 值上升" SYNC指令后,运行了7天以上,没有再出现RM值持续自增的现象。_

我问问题"电池不充电,不放电,电压下降, RM 值上升"之前,发送 smooth_sync 命令后根据提示的周期,已经运行了7天以上,没有再继续增加 RM 值。 RM 值不会持续增加。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1241816/bq27426-battery-does-not-charge-does-not-discharge-voltage-drops-rm-value-rises

呈现的现象如下图:

出现的现象如下所示:

RM值整体是呈下降趋势的,但中途RM值会有回升。这属于正常现象吗?

RM 值总体上呈下降趋势、但 RM 值在中间将会上升。 这是否正常?

还有。

1、SMOOTH 功能默认为开启状态、为什么我还需要定期发送 SMOOTH_SYNC 命令?

2、"这将解决由于累积的电荷测量误差导致的缓慢蠕变问题。" 不太明白这句话的意思?

我对累积的充电误差的理解是:电池长时间静置、FuelGaugeIC 处于睡眠模式、FuelGaugeIC 在睡眠模式期间的功耗未测量、将会累积充电误差。

我的理解是否正确?

3、基于对2的理解,如果算出累积的电荷量测量误差,RM 值不应该下降得更多(例如:290--> 287),为什么 RM 值会上升?

另外,

1 μ、SMOOTH功能默认是开启的,为什么还需要周期发送SMOOTH μ SYNC指令?

2、"这将解决由于累积的电荷测量误差造成的缓慢蠕变问题。"不太理解这句话的含义?

   我对累积电荷误差的理解是:电池长时间静置,FuelgaugeIC处于Sleep模式,sleep模式期间FuelgaugeIC消耗的电量没有被测量,此时会有累积电荷误差。

   我的理解是否正确?

3、基于2的理解,解决累积电荷测量误差的话,RM值不是应该降的更多吗(例如:290--> 287),为什么会出现RM值上升的现象?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang:

    1-如果筛选的值与未筛选的值相差很大、建议定期发送 SMOOTH_SYNC 命令。  当库仑计数器累积了大量电荷误差(不需要的电荷)时、经常会看到这种情况。  

    2-您的理解是正确的。

    如果检测到正电流、它将充当充电电流。 因此、当监测计进行 OCV 测量时、它会更新 RM。 如果累积电流为负、则情况相反。

    如 Dominik 在上一个线程中所述、发送 smooth_sync 命令可修复此问题。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1、SMOOTH_SMOOTH_END_SYNC EN默认是开启的,还是不明白,为什么还要周期发送SMOOTH?SMOOTH_SYNC主要是什么作用?

    1、SMOOTH_EN 默认为 ON、仍然不明白、为什么我们需要定期发送 SMOOTH_SYNC、SMOOTH_SYNC 的主要作用是什么?

    1-如果过滤的值与未过滤的值有很大不同,建议定期发送 smootline_sync 命令。  当库仑计数器累积了大量电荷误差(不需要的电荷)时、经常会看到这种情况。  [/报价]

    2 μ A、我做了验证,使用仪器监控电池RELAX期间的电流,电池只有自损耗,没有反向漏电流,仪器的精度为uA。所以没有累积负电流。

    2、我做了验证,用仪器监测电池休息期间的电流,电池只有自损耗,没有反向漏电流,仪器的精度是 uA。 因此没有累积负电流。


    如果检测到正电流、它将充当充电电流。 因此、当监测计进行 OCV 测量时、它会更新 RM。 如果累积电流为负、则将相反。

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    如 Dominik 在上一篇文章中所述。  
    "平滑处理代码将根据此累积电荷调整滤波的 RM、因此它将缓慢向上调节。 您可以在 RELAX 中定期发出 SMOOTH_SYNC 命令、以将已过滤的 RM 重新调整为未过滤的 RM。"

    基本上、当设置平滑处理时、电量监测计会报告滤波的值。 这些滤波值将随累积电荷进行调整/更改。 另一方面、当电量监测计进行 OCV 测量时、RM 和 FCC 的真实值将复位。 但是、当电量监测计进行 OCV 测量时、滤波后的值不会重置。 随着时间的推移、过滤值将与真值不同。 若要同步这两者、可以发送 SMOOTH_SYNC 命令。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    感谢您的答复。

    另外两个查询:

    1、每次进行OCV测量时,RM、FCC的真实值都会重置吗?Ω

    2 μ A、Guage执行OCV测量的前提条件是什么?间隔周期是多久?

    1、执行 OCV 测量后、RM 和 FCC 的真实值会立即复位?

    2、监测计执行 OCV 测量的先决条件是什么? 间隔期是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang:

    1: OCV 不一定会导致 True FCC 和 RemCap 更新。 Impedance Track 理论应用手册中概述了 FCC 更新条件。 FCC 仅在影响其计算的情况发生更改时才会更新、例如 Qmax、VCT 条件或温度。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1100653/faq-impedance-track-faqs

    2: 在 RELAX 模式下、间隔为每5小时一次、否则、它会使用平均算法来寻找1uV/s 的电压斜率以验证 OCV 是否有效、这可能需要放电后5小时和充电后2小时、但一般比这快。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    需要帮助:

    如果使用的是已降级的电池、其满充容量仅为300mA、则获得的 FCC 为853mA、这与实际容量存在极大差异。

    1、根据应用手册、当温度变化超过5℃ 或退出 RELAX 模式或静置5小时时、TRUE FCC 将更新。 但是、实际测试中、在这些场景下、真正的 FCC 不会更新。

    2、使用降级的电池并直接将其安装在 TI 演示板上、需要执行哪些操作才能更新滤波后的 FCC 以匹配降级的电池?

    3、如果在无法充满电或完全放电的情况下使用电池(SOC=30%停止充电、SOC=8%停止放电)、滤波后的 FCC 在使用期间会更新吗?

    使用满充容量只有í a 300mAh的劣化电池,插入到设备中,获取到的Fcc为í a 853mA,与实际容量的严重不符。í a

    1、根据应用手册,真 FCC会在温度变化超过5℃或者从Relax mode退出或者静置5小时都会更新。但实测这些场景下,真 FCC都没有更新,请问是什么原因?

    2、使用劣化电池,直接安装到TI Demo板上,需要执行哪些操作,μ s 滤波 FCC会更新到与劣化电池匹配?  

    3、如果电池使用的场景,不能满充,也不能满放 μ A (SOC=30%SOC=8%μ 停止放电),在使用过程中,已停止充电,μ FCC会更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang:

    仪表将在以下条件下运行仿真

    • 更新电阻表的网格点
    • 温度变化
    • 充电开始
    • 开始放电、
    • 每一小时都在放松
    • 有效充电终止
    • OCV 读数

    如果使用较旧的电池、用户必须写入适当的数据闪存参数。 您可能必须进行健全性循环、以便电量监测计能够了解降级的电池。

    3- Impedance Track 算法不需要完全充电/放电即可更新 Qmax。 它应该能够预测容量。 确保您使用的是动态负载选择、例如1。 请参阅下面的


    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jose,

    1、我们实测Temp 更改、充电开始、开始 discharge和Relax这几个场景,都没有更新,请问是什么原因?

    2、"健全性周期"是什么意思?我的理解是一个完整的充放电,理解对吗?这个是必须的吗?是否还有其它方法?

    3、我们的配置是:负载模式= 0x81,属于动态负载吗?

    1、我们测试了温度变化、开始充电、放电开始和放松场景、但未更新。

    2、"健全性周期"的含义是什么? 我的理解是完全充电/放电、对吗? 这是必须的吗? 还有其他方法吗?

    3、我们的配置为:LOAD MODE=0x81、它是动态负载吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang:  

    1-请共享日志文件和配置文件。

    2-健全性周期=完成 充电-放松-放电-放松 周期

    3-正确、目前的平均负载用于负载持续变化的动态应用。  

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jose,

    1、请检查附件、日志是由我们的器件生成的、日志格式与 TI 演示不同。

    日志中的"Fuel _"前缀表示从 FuelgaugeIC 获得的过滤值。

    日志中的前缀"bq27426 True"代表从 FuelgaugeIC 获得的未过滤值。

    温度对应的关键字是"BubNTC:"e2e.ti.com/.../Test-log.zip


    1-请共享日志文件和配置文件。

    2、滤波后的 FCC 更新机制是什么?

    3、如果在使用过程中无法执行健全性循环、是否有其他方法可以使 FCC 值与插入的降级电池匹配?

    2-健全周期=完成 充电-放松-放电-放松 周期[/报价]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    很难调试与 BQStudio 日志格式不同的日志文件。  

    2.请查看此页 常见问题 了解"滤波"与"真"。  

    3.从电量监测计的角度来看,它需要知道电池的历史。 一种解决方案是保存降级单元的最后状态并上传学习的参数、例如 QMax 值。 如果此信息不可用、则需要完成完整的充电/放电循环。  

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jose,

    谢谢你的答复。

    为了应对可以更新真 FCC 的情形、请帮助确认我是否理解正确?

    1、列出了七种更新情形、如果满足其中任何一种、则 True FCC 将更新。

    -Temp change-->在电池休息或充电或放电过程中,如果温度变化超过5℃,则不需要其他附加条件,则将更新一段时间内的温度变化量(确切的秒数)真实 FCC。

    -开始充电-->当电池从休息变为充电时,不需要其他附加条件,真正的 FCC 将更新。

    -开始放电-->当电池从休息变为放电时,不需要其他附加条件,真实 FCC 将更新。

    -在 Relax 中每小时--> True FCC 将在 Relax 状态下每小时更新一次,无需其他附加条件。

    当电池充满电且 SOC=100%时,不需要其他附加条件时,将更新真实的 FCC。

    2、如何模拟以下两种情形:

    ·更新电阻表的网格点-->??

    ·OCV 读数-->??

    3、使用 TI Studio 时、如果 True FCC 更新前后的值相同、如何确认 True FCC 已更新以及是否有相应的标志?

    仪表将在以下条件下运行仿真

    • 更新电阻表的网格点
    • 温度变化
    • 充电开始
    • 开始放电、
    • 每一小时都在放松
    • 有效充电终止
    • OCV 读数
    [/报价]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang:

    1 -正确、但如果它没有更新、只是意味着它保持了相同的值。  值得依赖的最佳更新是 温度变化和负载变化。

    2-电阻表将在放电循环结束时更新。 您可以在放电周期之前和之后导出 Ra。



    VOK 指示符合 QMax 更新要求的最后一次 OCV 测量。 看看这个位是否切换。  

    3-没有相应的标志,但在日志文件中,应该有一个 True Reported 值,您可以绘制该值并查看其变化情况。


    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jose,

    1、温度变化-->温度超过5°C 是否有时间限制? 要满足此条件、应在多长时间内确定温度变化超过5°C?

    根据我对常见问题解答的理解、启用平滑处理后、使用滤波 FCC 计算 SOC、但没有描述滤波 FCC 更新条件:

    2、在真 FCC 更新后、哪种情况会同步到滤波的 FCC?

    3、过滤 FCC 更新将出现什么情况?

    此致、

    汪东

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的王栋:

    我相信现在有两个主题相同的主题正在进行中。 让我们继续在另一个演示中 线程

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose。

    很抱歉仍必须回到该主题。

    我仍然有关于 FCC 更新条件的一些问题:

    1、对于放电循环、我的理解是:Charge -> Full Charge (SoC=100%)-> Relax 2小时或更长时间-> Discharge -> Power Empty (SoC=0)-> RA 表更新

    理解是否正确? 只要满足放电循环、RA 表就会更新?

    2-电阻表将在放电循环结束时更新。 您可以在放电周期前后导出 Ra。

    2、如果要更新 RA 表、是否需要将 RUP_DIS 设置为 True?

    3、为了完全匹配降级电池、Qmax、RA 表、电量监测计需要哪些参数?

    4 μ s 在、完全充电、完全放电循环后、电量监测计的 FCC 值与降级电池匹配。

    如果正确理解 Q1、则相当于在满足以下两个条件后匹配已降级的电池。 为什么其他条件不允许 Guage 与降级电池相匹配?

    • 更新电阻表的网格点
    • 每一小时都在放松
    3. 从电量监测计的角度来看、它需要知道电池的历史记录。 一种解决方案是保存降级单元的最后状态并上传学习的参数、例如 QMax 值。 如果此信息不可用、则需要完成完整的充电-放电循环。

     此致,

    汪东

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的王栋:

    1-正确。 应在放电周期结束时更新 Ra 表。

    2 -当 RUP_DIS 为高电平/为 true 时、表示禁用了 Ra 更新。  

    3-请参阅 快速入门指南

    4- FCC 期望不会改变太大。 尤其是启用了平滑处理。 请提供 BQStudio 日志以查看数据。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jose,

    1.插入降级电池需要将降级电池的 Design Capacity、Design Energy、Terminate Voltage 和 Taper Rate 参数重新写入 FuelGaugeIC。 然后执行放电操作以更新 QMax 和 RA 表。

    这种理解是否正确?

    2.在对降级电池执行完整的放电循环后,电量监测计可以与电池匹配。 那么、在执行完全充电完全放电后、上述参数会更新吗?

    3、如果只需要经过滤波的 FCC 和 QMax 来实现向下变化、而不必完全匹配降级的电池、那么需要满足哪些条件?

    3-请参阅 快速入门指南.[/报价]

    4、能否解释 FCC 无法更新的原因?

    4- FCC 不会改变太多。 尤其是启用了平滑处理。 请提供 BQStudio 日志以查看数据。

    5、使用 TI Studio 捕获日志、请帮助分析未更新 Qmax 和 FCC 的原因。
    测试程序:
    放电8分钟、让它等待1小时或更长时间。 可满足 FCC 更新条件(开始放电、每小时休息)

    问题 5也在 另一个线程中提出。

    e2e.ti.com/.../0385.TI_5F00_chg_5F00_relax_5F00_dsg_5F00_test_5F00_Fcc_5F00_1110.zip

    此 致、

    王东

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jose,

    请帮助回答上述问题,谢谢!

    此外、还更新了 BQstudio 测试的日志。 测试:5°C、充电、放电以及静息超过5小时时的温度变化。

    请帮助分析日志并确认筛选后的 FCC 和 Qmax 未更新的原因?

    此致、

    王东

    e2e.ti.com/.../Ti_5F00_charging_5F00_discharge_5F00_Relax_5F00_Tmore-than5_0321_.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、王栋、

    电量监测计需要经过真实的学习周期(对于 bq27426、UpdateStatus = 0x03)、之后才能准确测量严重老化的电池。

    滤波 FCC



    温度不稳定



    该表只累积了大约70 mA 的事件(这只是几%的 SOC )。 第一次 QMax 更新需要消耗90%的电荷。   

    此外、收集到的数据看起来并不理想。 请参阅下面的数据收集方式。 您应使用精度为1%的电流源。



    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jose,

    我们使用 TI 演示板+BQstudio +老化的电池进行了验证(充满电容量为760mA、包括350mA 预留容量)。 请帮助分析日志。 谢谢!

    现象:滤波后的 FCC 在休息和放电期间未发生变化。

    充电过程中、滤波 FCC 减少、669mA 充电开始时滤波 FCC=ORIGN、675mA 充电结束时滤波 FCC=ORIGN、充电结束时滤波 FCC=ORIGN。 充电时间≈12分钟、充电电流400mA。

    TIDemo_BQstudio_log.zip 总共有两个日志:

    Relax _ Discharge _ Relax _ Charging_ Relax。 Log:570mA --> Relax in over 10 minutes --> Discharge --> 500mA --> Relax in over 30 minutes --> Charging --> 570mA --> Relax in 30 minutes

    放电_ Relax13小时 Log:570mA -> Discharge --> 500mA -> Relax 15 hours (日志->放电-->放松15小时)

    e2e.ti.com/.../TIDemo_5F00_BQstudio_5F00_log.zipe2e.ti.com/.../0601.0418_5F00_New_5F00_Bat_5F00_FS_5F00_withChemID_5F00_0419.gm.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、王栋、

    我不知道这里的主要问题是什么。

    现象:滤波后的 FCC 在休息和放电期间没有改变。


    滤波 FCC 预计不会经常变化。 这些是经过滤波(平滑处理)的值。 FCC 整体上不会有太大变化。 当电池开始降级时、它会随着时间的推移而降低。 充电时、FCC 增加、电量监测计预测的容量会更大。  

    电量监测计执行良好的 SOC 估算。 SOC 中无跳变。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    抱歉、我对该问题的描述不清楚。

    根据 BQstudio 日志、我的问题是:

    1.持续测试两个日志。 为什么在 DOD1和 DOD2可以更新的情况下 FCC 和 QMax 不会更新(Relax+Discharge + Relax 超过5小时、"Discharge _ Relax13hr. 日志")?

    2.为什么在充电过程中 FCC 减少(Relaxe_Discharme_Relaxing_ Charging_ Relax. 日志)?

    [userid="550555" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1275271/bq27426-reasons-for-increase-in-rm-value/4906377 #4906377"]在充电过程中669mA,过滤675mA 的 FCC 减少,过滤的 FCC=TO 充电开始,过滤的 FCC=TO 充电结束。 充电时间≈12分钟、充电电流400mA。[/报价]

    此致、

    王东

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、王栋、

     如果这是第一次 QMax 更新、则需要在电量耗尽时将电池充电90%。 如果已获知第一个 Qmax、则需要37%的电荷才能更新 Qmax。 您的测试会反映其他情况。 请参见下方的。




    请强制更新状态为3、并将电池电量从空电状态充至充满电。  

    2 -在您的测试中、FCC 在充电期间增大。 在充满电状态下、监测计预测的可用容量会更高。 请参见下方的。 这是正常的。 这里没有问题。


    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    感谢您的答复、

    我们的器件加载了 FS 文件。 FS 文件基于新电池。

    1.如何理解"第一次 QMax 更新"? FS 文件中的 Qmax Cell 0值是否属于第一个 Qmax?

    2.充放电的 PassedCharge 是否超过37%才能更新 Qmax?

    3.是否可以理解为:插入老化的电池需要先执行黄金学习,然后燃料计才能精确匹配?

    1- 如果是第一次 Qmax 更新,则需要将电量从空电量中充至90%。 如果已获知第一个 Qmax、则需要37%的电荷才能更新 Qmax。 您的测试会反映其他情况。 见下文。

    4、你的答复,与我的问题正好相反。
    bqStudio 日志:Relax_Discharge_Relax_Charging_Relax。 日志

    滤波 FCC 在充电期间逐渐降低、这是什么原因?e2e.ti.com/.../1030.TIDemo_5F00_BQstudio_5F00_log.zip

    2.为什么在充电过程中 FCC 减少(Relaxe_Discharme_Relaxing_ Charging_ Relax. 日志)?

    充电过程中、滤波 FCC 减少、669mA 充电开始时滤波 FCC=ORIGN、675mA 充电结束时滤波 FCC=ORIGN、充电结束时滤波 FCC=ORIGN。 充电时间≈12分钟、充电电流400mA。
    [报价 userid="489742" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1275271/bq27426-reasons-for-increase-in-rm-value/4909186 #4909186"]2-在您的测试中,FCC 在充电期间增加。 在充满电状态下、监测计预测的可用容量会更高。 请参见下方的。 这是正常的。 此处没有问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、王栋、

    1 -否、Qmax 电池0对应于第一个电池的 Qmax 的最后更新、在本例中只有一个电池。

    更新状态= 3表示一个学习周期已经完成。 因此、已学习 QMax 和 Ra 表。 这表示第一个 QMax 已更新。

    2-正确、至少在第一次 QMax 更新后通过的电荷需要大于37%。 如果 Update Status 为零、则为90%。

    我建议强制 Update Status = 3、并充电至少37%   

    3 -如果你已经获得了一个新的细胞的黄金图像,这将是不同的年龄的细胞。 电量监测计需要知道电池的状态发生了什么、只有在您让电量监测计充满电并放电至电量耗尽时、电量监测计才会知道这一点。

    老化的电芯表明内阻较高。 如果您有已老化电池的最新状态、则可以创建"已老化黄金映像"、并在使用与创建已老化黄金映像时电池状态相匹配的已老化电池时将其上载到。 否则、请进行完全充电和放电、以便电量监测计获知电池的当前状态。

    4 -正电流意味着充电。 负放电、0A 意味着张弛、



    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jose,

     感恩节快乐!

    1、根据 TRM、计算 Qmax Cell 0以获得 Qmax。 加载 FS 文件后、在更改 Qmax Cell 0的值之前、通过以下公式计算 Qmax、这是否理解正确?

    如果正确、为什么它不是第一个 Qmax 的一部分?

    1-否,Qmax 单元格0对应于第一个单元格的 Qmax 更新,在本例中只有一个单元格。
    2.抱歉, 请允许我更新问题描述。

    我的问题是:

    为什么 FCC 在放电和释放期间保持不变?

    为什么在充电期间 FCC 上升?
    Unknown 说:
    4-正电流意味着充电。 负放电、0A 意味着放松[/报价]

    此致!

    王东

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    没错、Qmax Cell 0用于 Qmax 更新。 如果 Qmax 改变、则意味着 Qmax Cell 0已更新。

    2-我只能评论真正的 FCC。 真实 FCC 将在放电期间和仅在弛豫结束时发生变化。 请参阅中的第2.6节  Impedance Track 电池电量监测算法的理论及实现 以了解更多详细信息。

    请注意未过滤=真相应地发生了变化。 滤波值不能直接进行分析、但它们往往会在充电和放电期间与真实值收敛。  


    请注意,true 和 filtered 值之间的差异在10mA 范围内,因此不必担心。  

    此致、
    何塞·库索