This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 针对2S3P 锂离子平衡器的建议(保护)

Guru**** 2893150 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76905, BQ29209, BQ25306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1296827/recommendation-for-2s3p-lithium-ion-balancer-protection

主题中讨论的其他器件:BQ25306、BQ76905 、BQ29209

您好!

我正在设计用于锂电池组的充电器。 我打算使用 BQ25306作为充电器。 我能否获得可搭配使用的平衡器的建议?

电池为18650锂离子、额定容量为3500 mA 内六角 电池使用 CC-CV 方法进行充电、每节电池的充电电压为4.20V、电流为1.65A。

谢谢你。