This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25947EVM:TPS25947xx

Guru**** 2556890 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55288, TPS25947EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1294776/tps25947evm-tps25947xx

器件型号:TPS25947EVM
主题中讨论的其他器件:TPS55288

大家好、TI 团队:
我们 正在尝试使用 TPS25947EVM +TPS55288 (PMIC)来支持 USB-C 扩展坞端口20V。
我们观察到 VBUS 电压 '

我们正在尝试采用 TPS25947EVM +TPS55288 (PMIC)来支持 USB-C 扩展坞端口20V。 但是、我们却在解决在 EN/UVLO 引脚 设置为0时 VBUS 放电时间过长的问题。

您能帮助我们弄清楚在哪里可以解决 VBUS 放电问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    VBUS 放电时间取决于输出侧的 RC。 您需要减少 R 和 C 来减少这段时间。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在使用您的 TPS25947EVM 电子保险丝评估板、并且 R/C 值设置为其默认设置。 为了实现尽可能短的 Vout 放电时间、您是否可以推荐 TPS25947EVM 电子保险丝评估板上的 R/C 值?
    例如、我可以将 C3 220uF 减小到10uF 吗?
    是否有任何建议可用于调整他人的 R/C 值?

    更新:
    我们尝试移除所有的输出电压电容。 并获得大约2s 的放电时间。
    但是,这对我们来说仍然太长了。 我们预计放电时间小于100ms。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    这完全由您决定。 可以从输出中移除所有电容器。 在实际应用中、您将有一些负载会导致 VOUT 更快放电。  

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal Goel:

    非常感谢您的答复。
    我们还有一个关于 PG 引脚的问题。

    问:如何激活 PG 信号? 我们将使用 TPS259472 EVM 的 U1部分。 但是、尽管尝试对 J4 (ILM)进行了四项设置、PG 波形仍然保持低电平。

    我们还尝试了每种类型的 J4、但 PG 波形始终保持低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    根据波形 EN 为0.4V、低于1.2V 的 EN 上升阈值、因此将禁用电子保险丝。

    您正在检查的测试条件是什么?

    您对 EVM 进行了哪些修改?

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    即使 EN 引脚被 拉至4V、PG 引脚也保持"低电平"。  
    我们发现了一个奇怪的情况、 为什么输出在 Vout 侧有一个阶跃边沿跳跃。

    有关测试条件和环境的详细信息、请参阅随附的 PDF 文件。

    e2e.ti.com/.../PG-of-power-switch-_5B00_TI25947X_5D00_-.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    在 EVM 上、PGTH 阈值默认为10.87。 因此、在5V VOUT 时、PGTH 引脚将低于1.1V、PG 不会变为高电平。 您需要通过调整输出电阻梯将 PGTH 阈值降至5V 以下。

    ...

    此致

    G·库纳尔