This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 2S3P 充电器的 IC 建议

Guru**** 1637200 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1296381/ic-recommendation-for-2s3p-charger

主题中讨论的其他器件:BQ25798

大家好!

希望你很好。 我正在寻找一个充电器为6芯,18650锂离子电池,额定容量为3500 mA 内六角 电池使用 CC-CV 方法进行充电、每节电池的充电电压为4.20V、电流为1.65A。 目前我有一个 USB-C 电路(电源)、我想用它为充电电路供电、该电路在20V 时可提供高达100W 的功率。

我已经研究了电芯如何充电、似乎我需要充电 IC 和 BMS。 但是、我有更多的问题、我希望得到一些澄清或指导。

1.我应该用一个有充电器和 BMS 的专用 IC 来解决这个问题,还是单独解决? 它们是否具有电池保护和平衡功能?

2.我的理解是电池本身并联平衡、但是充电和平衡 IC 是如何连接到串联/并联的电池组的呢?

3.如果我使用单独的充电和平衡 IC、它们是互相连接还是仅仅连接电池?

4.请推荐具有评估套件/应用示例的 TI 产品、可供我参考、从而获取更多信息并开始设计。

所有这些对我来说都是新的,所以如果我的问题不够清楚,请告诉我(我必须学习更多)。 非常感谢您的观看、并为此提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、许多客户优先选择专用 IC。 由于充电器位于系统侧、而 电池单元旁边则是电池保护和平衡功能。  

    您可以使用 BQ25887数据表、产品信息和支持| TI.com 通过集成式电池平衡功能为2S 电池充电。 仅5V 输入。 最高2A。

    或者、您可以使用 BQ25798利用5-20V 输入、高达5A 的充电功能。 适用于1-4节串联电池。