This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51225:TON 变化

Guru**** 2502495 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51225

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1297051/tps51225-ton-variation

器件型号:TPS51225

团队成员

当客户测试 TPS51225时,他们发现 Ton 在1600ns 到1800ns 之间,他们使用 Ton12设置,DS 中的典型时间间隔是1700ns。

Ton 在多大范围内正常? 都有上限和下限。

谢谢!

此致

11月28

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe!

    从1600ns 到1800ns 的范围为正常范围、偏差约为~5.9%。 没有 可用的上限和下限。  Ton12是否 意味着12Vin?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我在搜索错误的设备。 谢谢!