This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61027:TPS61027和 BQ25616组合的设计问题

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25616EVM, TPS61027, BQ25616, TCA9548A, INA260

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1297395/tps61027-design-concern-of-combined-tps61027-and-bq25616

器件型号:TPS61027
主题中讨论的其他器件:BQ25616EVMBQ25616TCA9548AINA260

尊敬的 TI:


首先、非常感谢您的技术支持、尤其是我的 BQ25616EVM 和 TPS61020EVM。 我能够让该系统协同工作、从而使用工作台电源为锂离子电池充电。  

我目前尝试制作一个 PCB、以便针对我的应用使两个电路具有更小的外形尺寸、我想问您能否快速了解一下是否有明显错误的地方。


BQ25616电路的元件注释与 TI 用户手册中 BQ25616EVM 的注释相同、因此可帮助我们更好地进行参考。 我还包含了两个具有 JP 的 INA260、用于测试电压和电流监测器、从而量化 TPS61027和 BQ25616组合充电效率。  这是一个非常简单的充电电路、电源连接到 J4、锂离子电池连接到 J5。 我有一个微控制器、可通过 TCA9548A 的 SCL 和 SDA 读取电压和电流。


我在此附上了 pdf、供您参考。 我确实有一些问题、非常感谢您的帮助。


BQ25616具有 PGND 和 AGND、TPS61027的 GND 应该连接到 PGND 还是 AGND? 我向 BQ25616提出了这个问题、 TI 建议我问问有过 TPS61027经验的人。 非常感谢您能直接向我指出正确的方向。
2.可以移除 LBO 和 VOUT 之间的 R2吗?

非常感谢。

科伊莱

e2e.ti.com/.../8547.Charging_5F00_System.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Khoi,

    5V 电源可连接到什么? 如果为 BQ 供电的是5V 电压、则应将其连接到 PGND。

    2. R2是必要的 ,因为 LBO 的开漏结构。  

    顺便说一下、您能否帮助分享有关该项目的更多信息以及您为何选择 TPS61027? 我们可以通过电子邮件详细讨论这一点。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的电子邮件是: nini-zhong@ti,com