This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143:可调节输出

Guru**** 2811815 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1297443/lm5143-adjustable-output

器件型号:LM5143

您好!

我在 设计中使用 lm5143、并想知道我是否可以在电路接通并运行时使用电势计作为其中一个反馈电阻器来更改输出电压。 我曾有过类似的印象、但我在数据表中读取了以下过载、其中指出配置设置在启动时被锁存。 因此、为了澄清一下、这是否意味着在运行期间更改反馈电阻不会影响输出电压、因为设置已被锁存? 还是意味着它会检测电路是可调节还是固定的、并仅锁存该设置、然后您可以使用电位器调节反馈以更改 Vout?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以使用电位器即时调节输出电压。

    确保 FB 节点上的最小戴维南等效电阻大于数据表中所述的5kΩ。

    否则、该器件可配置为固定输出、而不是可调输出。

    希望这对您有所帮助。

    -奥兰多