This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQEVSW:选择 ID 化学成分

Guru**** 2511745 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ20Z45, BQEVSW, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1273932/bqevsw-select-id-chemistry

器件型号:BQEVSW
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOBQ20Z70EV2400

您好

使用 bq 评估软件0.9.92并选择 bqEASY 选项、

当我尝试更改 ID Chemistry 时、收到消息-无法建立目标器件的通信。

请检查连接。 bqEASY 在没有 SMBus 连接到器件的情况下无法工作。

是否要忽略将来的错误?

芯片编程是否正确?

适用于 bq20z45芯片。

程序的其他功能正常工作。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pawel:

    更新 ChemID 不应影响目标器件的检测。 当您首次打开 bqEASY 时、您能进行通信吗?

    请查看此内容 线程 以了解调试示例。

    这是一个旧设备、不能升级到 BQ40z50-R2? 这是下一代产品。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jose

    当按下"确定-更新 bq Easy 中的电量监测计数据闪存"时  

    起初我有通信,但在1/4的进度后会显示这样的消息。

    此致、  

    帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pawel:  

    您遇到的错误似乎更多地与未检测到实际器件有关、而不是与 ChemID 更新程序功能有关。  

    为了确保在尝试更新 ChemID 之前、一切是否正常运行? 换句话说、是否仅当您尝试使用 ChemID 时才会出现此错误?  

    我找到了类似的 线程,请告诉我它是否有用。  

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    运行 BQEVSW 时、将正确识别该器件。

    与芯片的通信正确。

    使用 bqEASY 时问题就开始了。

    尝试在出现错误时保存配置结果。

    此致、  

    帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pawel:

    这是一个旧器件。 我们不再为过去为该器件提供支持的工程师了。 我会尝试挖掘,但这个问题是非常奇怪的。

    这是一台旧设备,无论您为什么不升级至 BQ40z50-R2? 这是下一代产品。
    [/报价]

    下一代器件使用最新的用户界面软件、 bqStudio 中的 

     


    功能 。 我会把我的发现告诉你。 此致、 何塞·库索
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pawel:

    我的一位同事在选中"Keep Scanning (保留扫描)"按钮后重现了此错误。 请见下方。




    如果扫描功能开启、它将在对新固件进行编程时尝试与器件通信。 这会引起问题。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    事实并非如此。

    我上传这个程序的屏幕截图。

    第一次启动 bqEASY 时、我收到这条消息。

    此消息在化学物质更新后开始出现。

    现在、当我尝试更改 id 化学成分时、我收到这条消息。

    然后是我之前发送的消息。

    此致、

    C·帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pawel:

    请确保您使用的是最新的 bq20z45-R1 和最新的 化学物质更新程序



    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    我已按照您的建议安装了程序、包括在另一台计算机上安装最新的化学更新。

    我觉得 bqEASY 模块不稳定。

    当我第一次更新器件上的化学物质时、我会收到相同的消息。

    第二次尝试时、消息已经像这样了。

    下一次尝试成功或我发布了上一条消息、

    但在进度线上已经处于不同的位置。

    我想补充一点、每次化学品更新失败后、我都必须解封器件。

    此致、

    C·帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pawel、

    bqEASY 软件不再由 TI 进行维护、它是一个旧软件、所有新器件均已移至 BQStudio。 有时它在较新的操作系统上是不稳定的,我相信它只测试到 Windows 7。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:

    我明白、但仍有很多在使用中的老一代芯片、它们都可以通过 BQEVSW 进行编程。

    我已经在不同的 Windows 系统上测试了此软件、包括7个、并且每次结果都相同- bqEASY 模块的运行不稳定。

    因此、我不确定芯片是否编程正确。

    Windows 的语言版本是否会影响 BQEVSW 的正常运行?

    此致、

    C·帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pawel:  

    如 Wyatt 所述、这是一个旧版软件、对该软件的支持是有限的。  

    我建议升级到下一代器件、 BQ40z50。 这一个使用最新的软件 BQStudio。  

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jose

    除其他事项外、我处理的是笔记本电脑中电池的再生。

    我有很多电池都采用了来自 bq20z70或 bq20z45系列的老一代芯片。

    如果您可以在 bqStudio 中对其进行编程、那就太棒了。

    但我认为这不可能、因此我需要您对 BQEVSW 软件的帮助。

    此致、

    C·帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pawel:

    如果您随 ChemID 一起提供 srec/senc 文件、我可以尝试对 chemID 进行编程。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jose

    我将为您发送文件 senc bq20z45
    含 ID chemistry1321。

    检查有关此单元格的信息是否已正确上传。

    此单元为 ICR18650-22F SDI。

    可能即使软件不稳定、信息也已正确上传。

    e2e.ti.com/.../bq20z45-fw1.04.senc.zip

    此致、

    C·帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pawel:

    我会检查一下、然后回复给您。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pawel:

    当我对 senc 文件进行编程时、系统会自动检测到以下设备。 您是否有目标文件?  


    如果您有此版本的安装 zip 文件夹、那将很好。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Jose、

    我懂了。

    我将向您发送一个文件、其中包含从芯片组 RIP 到的固件的出厂设置。

    e2e.ti.com/.../bq20z45-fw1.04org.senc.zip

    此致、

    C·帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pawel:

    您从何处获得此固件文件?  

    Unknown 说:
    bq20z45 fw1.04.senc.zip

    您是否已下载 zip 文件? 我丢失了.init 文件

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    我真的不明白您的问题?

    您是否在问我从哪里获得了此固件版本?

    我从商店买的新芯片组里撕破了它、我安装在受损的电池 PCB 上。

    除非您询问我用于压缩的程序。

    我是用7zip 完成的。

    此致、

    C·帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pawel:

    这是我所要求的。  https://www.ti.com/tool/download/BQ20Z45-R1_BQEASY-SW

    您似乎没有最新的固件版本。 如果您的安装文件夹与此文件夹类似、则安装起来会更简单。  

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    感谢链接。

    我一开始就安装了这个程序。

    是的、我在看我的 EV2400控制器、在我看来、它在使用 bqEASY 模块时断开了通信。

    控制器的固件版本是否会影响与 bqEASY 的兼容性?

    我安装了版本0.32。

    使用 bqstudio 时不会出现问题。

    我还有一个问题。

    如何知道可以在 bq20z45芯片组上安装哪个最新固件版本?

    在骰子上有一个像这样的符号 bq20z45 17TG4 CLC6。

    此致、

    C·帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pawel:

    EV2400版本可能会影响兼容性。 您可能想尝试下一版本、我认为它是第18版

    或者、您是否拥有 EV2300? 我想 EVSW 最初是采用 EV2300设计的。  

    如何知道可以在 bq20z45芯片组上安装哪个最新固件版本?

    您应该在上安装最新版本 TI.com

    此致、
    何塞·库索