This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3760:需要明确迟滞容差值

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1296699/tps3760-need-clarity-on-hysteresis-tolerance-value

器件型号:TPS3760

发布在 TI 技术支持的指导下-逐字记录我向他们发出的服务请求:

在第7页的7.5 "电气特性"中、迟滞精度值显示为+/- 1.5%。 是迟滞值百分比还是迟滞值以%表示的变化? 换言之、对于2%的迟滞、容差变化是其+/-1.5%、从而达到1.97%到2.03%的范围、还是容差变化在2%的中心附近、即介于0.5%到3.5%的迟滞范围内? 
 
 
不得不说、此器件的数据表未达到我对 TI 的预期标准。 
 
 
可以、TI 通常擅长展示一些示例应用原理图、至少一个基本原理图涵盖所有支持 Rs 和 Cs 的名称、并在计算中按名称引用这些名称。 
 
 
并且在电气规格中具有更好的清晰度。 
 
 
我今天有没有机会获得答案? 现在我真的需要它-今天是我进行电路设计计算的一天、因此我可以在下周开始捕获原理图、并深入了解使用 TPS3760开发板进行测试。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    在第7页的7.5电气特性中,滞后精度值显示为+/- 1.5%。 是迟滞值的百分比、还是迟滞值的变化(以%为单位)?

    它是迟滞值的%、因此对于2%示例情况、范围为 1.97%至2.03%。

    谢谢。
    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Joshua!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joshua、您是和我一样的 TI 客户、还是 TI 的客户?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    我是 TI 电压基准和监控器团队的一名应用工程师。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,先生!