This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24725A:该器件是否管理恒流恒压?

Guru**** 2511375 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24725A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1296234/bq24725a-does-this-part-manage-constant-current-constant-voltage

器件型号:BQ24725A

该部件是否管理恒流、恒压充电阶段?

还是由外部 UC 管理?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johny:  

    BQ24725A 作为从器件运行、通过 SMBus 接口从嵌入式控制器主机接收控制输入。  SMBus 控制 输入电流、 充电电流 充电电压 具有高分辨率、高精度调节限制的寄存器。 然后、BQ24725A 将根据接收到的控制输入管理充电级。  

    此致、  

    A·克德尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "SMBus 控制输入电流、充电电流和充电电压"

    您是否是指最大 输入电流、最大充电电流和目标完全充电电压?

    因为在充电周期期间、充电电流和电压会发生变化。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johny:  

    是的、寄存器设置电池充电电流和电池电压调节阈值。 请参阅第节 8.5寄存器映射 说明 、了解有关设置选项的更多信息。  

    此致、  

    A·克德尔