This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:DoD

Guru**** 2594890 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1292042/bq40z50-r2-dod

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件:GPCCHEM

您好,

DOD_EOC 的更新条件是什么? DOD_EOC 始终为0、我是否可以问、因为它未更新或更新后的值太大而无法显示? 如何确定是否已更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sunrain:

    DOD_EOC 表示充电结束时的 DOD。 当发生有效充电终止(VCT)时、此参数会在数据闪存中更新。 VCT 条件在中进行了说明 第 4.6节有效充电终止 技术参考手册。  

    您可能还希望在 ti.com 上 常见问题以获取更多见解。  

    此致、
    何塞·库索  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    发生 VCT 时、DOD_EOC 也不会更新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jose,

    如果 DOD_EOC 未更新、会产生什么影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunrain:

    如果 E0C 处的 DOD 为零、则可能匹配了错误的 ChemID。 您是否正确匹配了 ChemID? 如果是、请提供您的 ChemID。

    EOC 处的参数 Voltage 中 DataFlash (设置)中保存的电压是多少? 这应与 ChemID 的最高电压相匹配。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    更新我的原始 ID 的几率非常低、之后它会在我更改 ID 后实时更新。 但是、GPC 报告建议使用原始 ID、新 ID 不在 GPC 报告中。 正常使用时、我应该选择哪个 ID?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sunrain:

    " 新 ID 不在 GPC 报告中"是什么意思

    运行 GPCCHEM 工具时、您应该使用最匹配的 ID。 这必须是您使用的最新电池。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jose,

    我使用 GPCCHEM 工具获取 GPC 报告、并使用 GPC 报告中的最佳 ID 进行测试、但该 DOD_EOC 更新频率相对较低。 我更改 ID 测试后、DOD_EOC 每次都可以更新、但 GPC 报告中没有更改的 ID。 在这种情况下、如何选择 ID? 在 GPC 报告中选择最佳 ID 或选择新 ID?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunrain:

    您是如何获得此"新 ID"的? 为什么它不是 GPC 报告的一部分、而是仍然为您提供准确的结果?

    请分享以下内容。  
    1- GPC 报告、 如果有、则输入数据。
    2-新 ID
    用于描述应用充电/放电曲线的日志文件
    4-配置文件。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    GPC 报告建议400和我改变4103测试。我使用 LFP 电池, ID 错误相对较大。

    谢谢

    e2e.ti.com/.../0602.GPC_5F00_report1.txte2e.ti.com/.../roomtemp_5F00_rel_5F00_dis_5F00_rel_5F00_1_2D00_1.csve2e.ti.com/.../400_2D00_R5_2D00_2023_2D00_11_2D00_17.xlse2e.ti.com/.../R5_2D00_4103_2D00_20231116.xlse2e.ti.com/.../R5-chushi.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunrain:

    到 GPCHEM 工具的输入数据开始时没有电荷充满。  



    输入数据


    您需要将充电量提交至充满电状态、静置2小时、放电至空电状态并静置5小时。 这可能就是您匹配的 ID 400不适合充电结束检测的原因。 匹配不正确。

    此外、当 DOD 误差低于3%时、ID 匹配良好。 看起来报告似乎指出、最佳 ID 是6.55%的 DOD 误差偏差。 不建议这样做。

    注:
    如果在您提交新数据时此误差未减小、则需要联系您当地的 TI 办事处、或如果您还没有现场应用工程师(FAE)、请联系它。 然后、FAE 将提交三个电芯供表征、本质上我们将为您的电芯创建一个 ID。 如果未正确完成、那么监测计将不会进行正确的监测、SOC、SOH 等将发生大量错误预测。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    我不知道 GPC 报告的基础是什么。 我已经进行了大量的验证、只要存在放电-张弛数据就可以、结果与其他数据相同。

    我知道此 ID 的误差太大、但目前别无选择、我们目前无法满足 TI 创建 ID 的要求。 根据当前测试数据、我们应该选择哪个 ID?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunrain:

    建议使用 DOD 误差小于3%的匹配 ID。  

    根据该报告、DOD 误差较小的 ID 为400。 我们仍然不建议使用这一个。 如果您无法满足我们的要求、则电量监测可能会出现错误。 只有遵循我们的程序、我们才能支持监测问题。

    此致、
    何塞·库索