This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25149-Q1:为什么在 LM25149参考设计中 PGOOD 连接到 VCC?

Guru**** 2392275 points
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li

    PGOOD 是开漏输出、可将其上拉至任何逻辑电压电平。  

    仅在超出稳压范围时才会下拉 PG 引脚。

    您不必使用 VCC、您可以使用6.5V ABSMAX 内的任何外部电压。  

    希望这对您有所帮助。

    -奥兰多