This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:4个电池组的电芯读数缺失

Guru**** 2516910 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1296513/bq76920-missing-cell-readings-for-4-cells-pack

器件型号:BQ76920

大家好、这是我的第一个 BMS 设计项目、我在电压读数方面遇到了一些问题。 我能够获得电 芯1至电芯3和电池组电压的读数。 但单元4缺少读数。 该 BMS 专为4节 LFP 电池组而设计。  

我不在该项目中使用电流检测功能、因此 IC 主要用于电压检测和被动均衡。

尽管我的原理图中具有用于电池平衡的外部 FET、但未使用、因此已移除0r 跳线。

非常感谢任何帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!  

    您是否测量了引脚上的电压、以确保正确的电压达到正确的引脚?

    您能突出显示哪些元件未放置、哪些元件放置了吗?

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    感谢您的答复。 下面是使用红色叉号更新的原理图、其中指示了未放置的组件。 电池组连接到连接器"TO_BAT_MODULE_(ICB)"。 此时不使用外部 FET 电芯平衡。

    此致、

    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    输入引脚上的电压读数是否正确? 我不明白除非器件连接正确、否则为何无法正确测量。

    您是否尝试过更改 IC 本身?

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙