This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2951-N:尝试确定正确的最大 Tj

Guru**** 2513155 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1290100/lp2951-n-trying-to-figure-out-the-correct-max-tj

器件型号:LP2951-N
主题中讨论的其他器件:LP2951

我想在 Ta=125C、输入电压为10-30Vdc、输出电压通过 Vout 和 FB 引脚之间的732K 和 FB 引脚与接地之间的100K 设置为10V 的环境中运行 LP2951ACSD/NOPB。  我的负载电流可高达15mA、我计算得出、如果使用 Rθ(JB)=23.3、将使结温 Tj 升高8°C、如果使用 RθJA (43.3)、则将使 Tj 升高15°C。  该器件封装为 WSON-8 (NGT)、将安装在厚度为1.6mm 的 PCB 上、PCB 上具有8 x 0.254mm 的散热过孔、从电源板连接到内部1oz 铜接地层、即12 x 38mm 或456mm^2。

第一个问题是、对于我的应用而言、哪个热指标 Rθ(JB)=23.3或 RθJA = 43.3会更接近现实?

第二个问题是此器件的实际最大 Tj 温度是多少、即125°C 还是150°C?  在数据表的第5页上、可以看到 LP2950AC-XX、LP2950C-XX 和 LP2951AC-XX、LP2951C-XX 器件仅在高达125C 的温度下正常工作、而 LP2951器件在高达150C 的温度下正常工作。  哪个器件用于 LP2951ACSD/NOPB?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    很抱歉耽误你的时间。 我明天会向您介绍这方面的内容。  

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    12x38mm 铜接地平面是否是器件连接到的唯一接地铜? 外部层上是否有额外的铜? RθJA 使用 JEDEC High-k 电路板布局布线进行仿真、该布局 至少为76mmx114mm (我没有我们手头使用的实际电路板尺寸)、并具有此尺寸的完整内部铜平面、  并且底层有更多的铜、因此、据我所知、您的布局的热性能将低于数据表中的43.3C/W。 如果您可以为接地铜留出更多空间、顶层和底层铜会与环境空气接触、因此最有效地从电路板上散热。  

    为了帮助提高热性能、需要考虑的一点是使用更多、更小的过孔比使用更少、更大的过孔更好。 如果您的电路板制造商可以实现小于0.254mm 的孔尺寸、最好使用最小尺寸并在中封装更多的孔。  

    我仍在尝试查找您第二个问题的相关信息。 这是 National Semiconductor 提供的传统器件、因此我们的文档稍有局限。  

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    是的、实际上在我未包含的稳压器所在的同一层上有一个外部铜接地平面。  它是相同的12x38mm 尺寸、但它具有一些额外的元件、例如四个1206电容器、四个0603电容器、四个0603电阻器以及一个附加的 LP2951稳压器。  我没有提及第2个稳压器、因为与相比、它的负载要求要低得多。

    我明白您的看法、即增加铜线到空气接口与内层的散热过孔数量并提高其热性能。  我会尽量在下一个布局版本中包含您的建议。

    我还需要回答第二个问题。

    谢谢!

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    明白了。 我正在等待对第二个问题的回答。 我将再次对它们执行 Ping 操作。

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    很抱歉耽误你的时间。 相关器件是125C 器件。  

    此致、

    尼克