This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28019:使用 UCC28019的 DCM 运行

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28019, UCC28056, UCC2818, UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1295665/ucc28019-dcm-operation-using-ucc28019

器件型号:UCC28019
主题中讨论的其他器件: UCC28056UCC2818UCC28070

尊敬的所有人:
我想知道 UCC28019是否可用于 DCM 运行模式。 如果不是建议使用的 IC、则最大功率为400W。 我已经看到、UCC28056可用于高达150W 的功率。 是否有任何其他可用于高达400W-600W 运行的替代方案或修改。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sachin、您好!  

    感谢您关注 UCC28019 PFC 控制器。  

    从技术上讲、所有 PFC 控制器都可以在 DCM 模式下使用、并且输出电压将得到调节、但是(UCC28056除外)电流 THD 将随着 DCM 的增加而变差。  据我所知、UCC28056是首款专门用于 DCM 并保持良好 THD 的模拟 TI 器件。  
    但在400W 下使用 UCC28056是一项很长的延伸(虽然不是不可行、但不切实际)。  

    我认为我们的一款使用平均电流模式控制运行的旧版 PFC 控制器 UCC2818也可以适应 DCM、前提是在深度进入 DCM 时电流平均值计算保持准确。   UCC28070也使用平均电流模式控制、但它依赖于电流合成、如果 Rsynth 未正确调优、则该电流合成会在 DCM 模式下引入较大的误差;它还使用电流检测变压器、这种变压器在 DCM 模式下也会在 CSx 信号中引入误差、而不考虑 Rsynth。   

    此致、
    乌尔里希