This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24073:当未连接电池且充电被禁用时、输出电压降至3.4V。

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24073, BQ24076

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1296785/bq24073-output-voltage-drops-to-3-4v-when-no-battery-is-connected-and-charging-is-disabled

器件型号:BQ24073
主题中讨论的其他器件: BQ24076

您好!  

我刚刚注意到、当没有电池连接到 BQ24073并且 CE 引脚为低电平(启用充电)时、输出电压大约为预期的4.4V。 但是、一旦我将 CE 引脚拉高(禁用充电)、输出电压就会下降到大约3.4V、这足以为我的 LDO 供电、但有一点低、以运行蜂窝模块。 我希望 BQ24073继续将输出电压调节到4.4V。 我缺少什么吗? 有人能指出数据表中描述此行为的相关部分吗?  

它不是由电流限制引起的、因为发生这种情况时我测量的是单位毫安。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pawel:

    欢迎使用 E2E!

    正确、我也不希望出现这种类型的行为。 /CE 引脚应该只控制从 OUT 引脚流向 BAT 引脚的电流、通常用于充电。  

    您能否提供以下信息:

    • 显示当/CE 从低电平变为高电平时电压从4.4V 变为3.4V 的电压波形?
    • 原理图
    • 测试设置  
      • 您使用的是自己制作的电路板还是 EVM、
      • 连接到任何直接悬空的设备、
      • 您正在使用哪种类型的输入?
    • 如果您使用了电池、是否会发生同样的情况?

     此致、

    安东尼·范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修 

    。 在完成下面的整个回复后、我意识到生产中使用了错误的芯片。 它是 BQ24076、跟随电池电压、而不是 BQ24073。 但是、无论如何、我会将这个发布给任何人、 BQ24076 操作: 下面是/CE 引脚变为高电平、然后变为低电平、再变为高电平(黄色= 5V 电源轨、蓝色= BW24073输出、粉色=/CE 引脚): 放大/CE 变为高电平: 放大/CE 变为低电平: 连接电池后、我可以看到、当/CE 变为高电平时、输出电压下降一位(绿色= Vbat):
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pawel:

    是的、这是 BQ24076器件的正确行为。 当 BAT 引脚上的电压低于3.2V 时、OUT 电压会钳位至3.4V。数据表中提到了这一点。  

    连接电池后,我可以看到/CE 变为高电平时输出电压下降一位(绿色= Vbat):

    这是正常行为、因为在由于内部电阻而充电时(会产生稍高的电压)、您通常会看到电池提供有效电压。  

    很高兴您对器件进行了调试! 我会将此标记为已解决。  

    此致、

    安东尼·范