Other Parts Discussed in Thread: TPS272C45
您好!
借助 IEC 61000 4-6测试(传导干扰10V、高达20V、频率介于400kHz - 900kHz 之间)、处于关闭状态的输出会一直充电到某种电势、从而为电源电压供电。
在本例中、它的充电电压为24V。 我们没有输出电容器。
只有这些频率有问题。 其他问题是没有问题的。
这可能与前面的文章有关、在这篇文章中、即使输出端没有电容、输出也会自充电。
此致、
米罗斯拉夫
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TPS272C45
您好!
借助 IEC 61000 4-6测试(传导干扰10V、高达20V、频率介于400kHz - 900kHz 之间)、处于关闭状态的输出会一直充电到某种电势、从而为电源电压供电。
在本例中、它的充电电压为24V。 我们没有输出电容器。
只有这些频率有问题。 其他问题是没有问题的。
这可能与前面的文章有关、在这篇文章中、即使输出端没有电容、输出也会自充电。
此致、
米罗斯拉夫
尊敬的 Elizabeth:
我认为这种关系涉及到一些内部寄生电容。 也许它们是相关的,也许不相关。 但很显然、某件事的行为非常奇怪。
这是2个输出图片、一个使用 MOSFET 分立式解决方案、另一个使用 TPS272C45。 输出端都没有电容。
开关输出的开关频率为1s 开/关、关键频率约为720kHz。


如您所见、在 MOSFET 解决方案中有一些干扰、但仍然能够区分导通和关断。
但在某些情况下、使用 HS 开关时、输出似乎根本没有关闭、就像噪声在一些电容中累积。
这可能是什么原因呢?
谢谢!
米罗斯拉夫
尊敬的 Elizabeth:
我们在新设计方面也有22nF。 但情况更糟、因为有问题的频率已经从500kHz 开始。(没有22nF 时则从700kHz 开始)
为了将这个与前一个主题联系起来、在没有外部电容器输出的情况下、会充电至一些电压、并且当您用导线对地触摸它时、它会火花!?!!!
为了使它达到火花状态、我们需要等待一段时间、可能是一分钟。 使用外部电容器时输出充电速度甚至更快、但其易理解性更低。 但 without...it 是不正常的。
我们没有问题的火花,这是不重要的我们。 但这个 EMI 是一个问题。 请进一步探讨此主题。
此致、
米罗斯拉夫
尊敬的 Elizabeth:
您可以通过此链接 https://www.atecorp.com/compliance-standards/iec/iec-61000-4-6了解详情
或者这个 https://www.emcstandards.co.uk/files/61000-4-6_immunity_to_conducted_rfi_2_1.pdf
那些我能够在互联网上搜索的那些是可以访问的。 对作者表示感谢
此致、
米罗斯拉夫
尊敬的 Miroslav:
可以确认的是、您提到了 我们建议使用的22nF 输出电容器、因为在没有建议输出电容器的情况下、外部元件导致有问题的频率从500kHz 开始、而不是从700kHz 开始;这是否正确?
我们预计22nF 将吸收射频干扰或至少改善结果。 您能否分享相关的布局文件、以便我们了解输出电容器的放置位置?
您还可以提供22nF 的器件型号、以便我们检查额定电压和规格吗?
谢谢!
此致、
伊丽莎白
您好!
没错、如果没有电容器、它的起始频率为700kHz。
但始终可以看到 is...it 以恒定速率运行。 对此、较好的做法是该电容器的用途是什么。 显然、它不适合这种噪声、因此让我们将其从讨论中删除。 我可以肯定它与一些泄漏电流有关。
我的建议是关注可能在负噪声期间使用的电荷泵、或者任何可能使电压高于接地电压并保持稳定的电荷泵(请查看最初的图片)。
这是器件型号 C0603C223K1RACTU
此致、
米罗斯拉夫
尊敬的 Miroslav:
在连接器附近使用电容器会有所帮助的原因是电容器 在高频下充当接地分流器。 如果 我们看一下 我们评估模块上的电容器(C0603C223K1RAC7867)、该器件的700MHz 阻抗为~10欧姆。
遗憾的是、我没有 看到您提供的电容器器件型号的类似曲线图、但应该是类似的曲线。 为进一步推进此示例、使用700MHz 输出端的 EVM 电容器、如果电容器被焊接并放置在连接器旁边、干扰将通过10欧姆接地。
加载器件(例如、当您绘制50mA 时)将以类似的方式解决此问题。 负载为干扰提供进入接地的路径、从而降低器件在输出端看到的功率。
在没有任何外部电路的情况下、如果20V 输出传导干扰比栅极上的下拉结构和器件的数字保护更强、则可能会使栅极偏置。 在这种情况下、器件可能会将输出保持在您所看到的高电平。 我们需要做的是、降低该电压。

一些对您非常有帮助的调试问题:


谢谢!
伊丽莎白
尊敬的 Elizabeth:
可实现高于900kHz 的更高频率、并且不会出现任何问题。 我同意使用电容器和高频、但与高频相比、我们的频率非常低。
从图中可以看出、输出不是"开启"、而是介于两者之间。 据我所知、这是具有该10V、15或20振幅的正弦波。 我想这可能是其中一个原因。
但我认为真正的原因可能是"频率扫描"、例如:3.6s 后、频率发生变化、输出的反应与3.6s 后不同。 我认为这张图片来自400-900kHz 扫描范围的末尾、在最后一张图片后、不再存在干扰。
关于20V...it 甚至不能通过10V 所以现在不需要回答。
我们计划明天将钳位二极管朝向接地而不是24V 进行测试。
谢谢!
米罗斯拉夫
尊敬的 Miroslav:
感谢您提供这些信息!
我们怀疑器件未完全关断的原因是 通过内部栅源极电容器实现栅源极耦合、导致栅极充电。
为了减小输出端的功率并使栅极拉低、我们需要将干扰分散到地面。 这可以使用焊接的电容器来完成、并将电容器放置在靠近连接器的位置。
我怀疑电流设置的问题在于所使用的电容器及其放置位置。 如果50mA 负载(400 Ω 负载)可以解析干扰、则在 400-900kHz 频率下电容为10 Ω 时、应同样解析干扰。
我无法在所用电容器上找到任何频率与阻抗信息;是否可以使用 焊接的 C0603C223K1RAC7867电容器并尽可能靠近外部连接器、然后重新运行测试?
此致、
伊丽莎白
尊敬的 Miroslav:
很高兴听到电容器值增加解决了问题。
电容的增加有可能会影响其它标准或者测试、这是因为它们非常依赖于系统。
为了阐明我们的22nF 建议、我们建议使用22nF 输出电容来滤除电压瞬变(例如 ESD、射频瞬变)、并使用额外的电容来帮助滤除最终会出现增益递减的电压瞬变。
虽然我不会预见到任何问题、但我们的建议是测试您需要通过的所有标准、以确保您的解决方案稳健可靠。
此致、
伊丽莎白