主题中讨论的其他器件: BQ25620
我认为我发现 BQ25622有芯片问题。
简单来说:
- 不会对电池充电。
- vBus、vsys 符合预期。 电池热敏电阻为10K AR 25°C、其工作方式符合预期。 两个 TS_BIAS 分压电阻器的测量符合预期。
- STAT LED 每秒闪烁一次、表示存在故障。
- 根据数据表、读取故障寄存器0x1F 显示0x02、即 TS_HOT 或 TS_OTG_HOT。
- 不存在 TX_BIAS 电压(测量到零伏)、因此 TS 出现故障的原因。
- 读取器件信息寄存器0x38会显示0x02、这意味着器件型号被识别为 BQ25620、而不是 BQ25622。
- 但芯片标记为:
BQ25622
TI 318
AHF 463
BQ25622使用 TB_BIAS 输出作为 TS 的基准、但 BQ25620使用 rgen 作为 TS 的基准。 TS_BIAS 上的电压为零是芯片设置 TS_HOT 错误标志的原因。 在原理图中看不到任何电路问题。
Question:
- 为什么要将器件型号读出为 BQ25620而不是 BQ25622?
- 如果这块芯片实际上是 BQ25620、那么我可以将 rgen 输出端短接到 TS_BIAS 线路、从而使充电功能在不损坏芯片的情况下工作吗?
- 为了确保 TS_BIAS 正常工作、我还需要查看其他参数吗? 请注意、TS_BIAS 具有从芯片内的 rgen 实现的内部开关。
此致、
大卫