客户正在进行"短路情况下上电"测试。
它们使用 LD 引脚来唤醒 AFE。 (VWAKEONLD)
他们设计了启动电路。 当按下按钮时、B+电压将连接到 LD 引脚。
但每次客户按下按钮时、DSG FET 栅极中始终会出现电压脉冲、Vgs 将大于 FET 阈值电压。
FET 将导通近40ms。 在短路情况下、MOSFET 和保险丝将被烧断。
(当按钮被按下时、SW 被接地。 I SW 连接到 MCU)
(DSG 的大小可能为1/5)(探头 GND 为 B-)
他们尝试了以下测试:
1.通过 P+断开 LD 引脚、DSG 也会有同样的问题。 在这种情况下、LD 与 BQ76942外部的 DSG 之间存在电路连接。
(在该波形中、探针 GND 是 B+。 我们可以看到 FET 上的 GS 电压接通)
BQ76942未进行 OTP。 客户使用 MCU 更改寄存器。 但此时 MCU 尚未通电。 LDO 3.3V 需要20ms 的时间来准备。
您是否知道为什么 BQ76942上电时 DSG 引脚电压遵循 LD 电压的任何潜在原因?
这可能会导致 FET 导通并短时烧断保险丝。
它在内部泄漏?