This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS568230:TPS568230 D-CAP3转换器电感器选择

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1297430/faq-tps568230-tps568230-d-cap3-converter-inductor-selection

器件型号:TPS568230

您好!

电感器的选择是降压转换器设计的重要组成部分。 电感器的选择会影响效率、输出纹波、负载瞬态响应和控制环路稳定性。 通常、对于大多数降压转换器、选择的电感值应使纹波电流保持在满负载电流的20%-40%之间。  

但是、对于具有内部环路补偿的 TI D-CAP3转换器、电感器选择应遵循数据表中建议的元件值表。 D-CAP3架构生成一个内部斜坡、该斜坡被馈送到 FB 引脚来模拟输出电压纹波、从而支持使用低 ESR 输出电容器。 因此、D-CAP3转换器需要一定量的电感器纹波电流来稳定环路。  

例如、TPS568230需要数据表的表3中大约2.0A-2.5A 的峰峰值纹波电流。 请注意表3建议的电感器值基于12V 输入电压。 如果应用是5V 输入、或表3中未列出的不同输出电压、请使用以下公式重新计算电感值。  

     

谢谢。

南锡