This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC23514:升压转换器的栅极驱动器

Guru**** 2380860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1293795/ucc23514-gate-driver-for-boost-converter

器件型号:UCC23514

您好!  

为了简单起见、我正在使用 SIC 肖特基二极管和 SI MOSFET 设计一款升压转换器。 我想知道如何合理地选择哪个 MOSFET 的过渡应该较高或较低。 SIC 二极管的反向恢复能力很小,所以 MOSFET 的导通和关断速度更快是可以的吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vasudev:

    我们的专家因美国感恩节假期而不在办公室。 我们会在休息后回复、也就是2023年11月27日。

    此致!

    普拉蒂克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vasudev:

    肖特基二极管速度非常快、并且压降很低、但它们的漏电流确实较高。  

    您肯定还应该尝试提高 MOSFET 的开通速度来降低开关损耗。 二极管的反向恢复时间几乎肯定会短于 MOSFET 的开关转换时间、尤其是对于大型低 Rdson 开关。  

    您的 SiC 二极管器件型号是什么? 有时数据表会为给定反向电压情况指定反向恢复时间。 开关时间在很大程度上取决于 MOSFET 的跨导和栅极驱动器电路的峰值输出电流。 尽量不要选择额定电流远大于必要电流的开关、因为这样会比较低的 Rdson 更强、从而增加电容和开关损耗。

    如果您要实现接近 SiC 二极管反向恢复时间<10ns 的开关速度、可能需要测试几种不同的 Rdson 额定值、因为寄生 Ciss 比高于陶瓷开关速度的驱动强度更重要。  

    此致、

    肖恩