This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2895:频率

Guru**** 2387060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1296011/ucc2895-frequency

器件型号:UCC2895

您好!

1、"频率"和"频率总变化"有什么区别?  频率总变化是否意味着频率与 fosc 之间的差异增大?

例如、当 fosc=500kHz 时、它的值在475kHz 到525kHz 之间。 当 fosc=527kHz 时、它在500.65kHz 到553.35kHz 之间变化。

2. 您能告诉我为什么化石会变化吗? 是由下面所示的比较器还是触发器引起的?

此致、

西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我收到了你的询问,正在审查中。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该频率基于25°C 和数据表测试条件。  频率变化以温度的变化为基础、表明25°C 的变化可能随温度的变化而增加+/- 2%。

    频率因工艺和生产方面的差异而异。   这种变化是由比较器 阈值、基准、延迟等导致的。

    此致、