请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC2895 您好!
1、"频率"和"频率总变化"有什么区别? 频率总变化是否意味着频率与 fosc 之间的差异增大?
例如、当 fosc=500kHz 时、它的值在475kHz 到525kHz 之间。 当 fosc=527kHz 时、它在500.65kHz 到553.35kHz 之间变化。
![]()
2. 您能告诉我为什么化石会变化吗? 是由下面所示的比较器还是触发器引起的?

此致、
西井市