This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219:PMIC 问题

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1292860/tps65219-the-pmic-issue

器件型号:TPS65219

您好!

我们将 TPS6521901用于 AM6254电源轨、我们想知道 PMIC 是否可以支持快速上电/断电、我们不需要等待上电序列、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的联系。 您可以澄清一下您的问题吗? TPS65219 PMIC 上的上电/断电序列是可配置的。 以下是描述该过程的编程指南链接: https://www.ti.com/lit/pdf/slvucm5

    如果您有任何问题、敬请告知。  

    谢谢。

    布伦达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenda:

    抱歉我的描述不清楚、我们把 PMIC TPS65219用作为 AM6254电源、现在系统 在我们定电/定电时有时不启动、定 电/降电的时间间隔可能是3s 或4s、 因此、我们考虑 PMIC 是否具有设置断电时间的某些功能、请查看下面的 TPS65219原理图、并推荐您是否有任何错误、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请您澄清以下说法:" 当我们通电/定序时、系统有时不会启动"? 您是否指的是 PMIC 上电/断电的持续时间? 谁没有通电? 是 PMIC 还是处理器?

    您是否还可以在可搜索的 PDF 中共享原理图、以便我们查看 PMIC 设计?  

    如果您使用的是 TPS65219 01 NVM 配置时、顺序应遵循以下技术参考手册第8-9页中指定的顺序: https://www.ti.com/lit/pdf/slvuch3

     

    谢谢。

    布伦达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenda:

    是的、上电/断电由 PMIC 供电、AM6254在时间 序列少于3s 时不启动;

    参考技术参考手册、时间序列是毫秒级的、所以3秒完全符合时序要求。

     我将 向您发送私人消息的 PDF、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此 E2E 是否与以下链接中的 E2E 报告的问题相同? 原理图是否根据提供的反馈进行了更新? 您使用的是 TPS6521901还是 TPS6521907? 您能否提供在标记了每个示波器通道的情况下请求的上电示波器捕获?  

    链接:  TPS65219:TPS6521907的输出电压问题-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    谢谢。

    布伦达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenda:

    这是两个项目、但同样使用 AM6254、PMIC 设计没有修改、我们这次使用的是 TPS6521901、我们建议如何 在私密消息中将原理图发送给您? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    布伦达在12月1日之前不在办公室。 我将询问团队中的其他人是否可以在她外出时帮助查看原理图。 要以私人消息的形式发送原理图、您可以单击用户的姓名并发送连接请求、然后发送私人消息。

    由于本周的美国假期、可能会是11月27日、有人可以查看此内容。

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    请接受我的请求、以便我可以开启私人聊天分享原理图。 当布伦达不在办公室时、我可以提供进一步的帮助。

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    根据您之前的通信、似乎您看到了一些上电序列问题。  

    TI 参考设计 01 ,已启用 FSD (首次耗材检测)。 这意味着、一旦 VSYS 上升到 POR 阈值以上、上电序列就应该启动。 上电序列应遵循以下显示的模式( 图2-1  《 TPS6521901技术参考手册》中)。

    为使上电序列成功、降压和 LDO 电源轨在序列中启用之前应具有稳定的 PVINx 输入电压。

    您能否分享一些显示上电序列发生故障位置的示波器捕获? 从 VSYS 开始、按照顺序处理每个 BUCK、LDO 和 GPOx 信号。 以下是每个示波器捕获的一些指南:

    • 请标记每个信号、以便识别。 对所有共享范围捕获执行此操作。
    • 请使用一个显示示波器捕获中每个信号的所有上升沿的时间标度(4ms 时间标度应该有效)

    为了纠正上电问题、我们需要确定序列中的哪个电源轨出现了问题。

    此致、

    詹姆斯