请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27426 您好,
RM 公式如下图所示,关于 DODfinal 和 DODpresent 有几个问题:


1. DODfinal 是排空过程中的排空深度。 只能通过完全放电获得准确的 DODfinal?
2.如果是,为什么我们需要完全放电?
3、GaugeIC 如何决定 DODfinal 的价值?
4. DODfinal 的更新条件是什么? 更新频率是多少?
5.如果应用未完全放电、放电深度仅为5%、DODfinal 会在使用过程中逐渐与实际放电深度匹配吗?
6. DODpresent 的更新条件是什么? 更新频率是多少?
7. 如果 PassedCharge 仅为5%、使用过程中 DODpresent 的值是否会逐渐与实际放电深度匹配?
此致!