This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54116-Q1EVM-830:在电源平面而非接地平面中创建的模拟接地

Guru**** 1624230 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54116-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1296566/tps54116-q1evm-830-analog-ground-created-in-power-plane-instead-of-ground-plane

器件型号:TPS54116-Q1EVM-830

大家好、

我可以参考用户指南"TPS54116-Q1 EVM-820 - SLVUAT4-August 2016"、第19页:图22–  

我注意到、您的模拟接地是在电源 平面而不是接地平面中创建的。  有没有理由这样做?

非常感谢。

此致、

欧内斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ernest:

    由于覆铜的形状、在 GND 层上放置 AGND 平面可能会干扰其他 IC 引脚的返回路径、因此决定将 AGND 切口放在电源平面更低的一层。 这是一个较旧的 EVM 设计、因此我不确定是不是因为这个原因。

    数据表有另一个您可以使用的布局示例( 部分 10.2 )、  但 EVM 版本的布局应该也能正常工作。

    此致、

    詹姆斯