Other Parts Discussed in Thread: UCC28950
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28950 尊敬的团队:
使用 UCC28950可实现的最大功率是多少?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
控制器本身不是限制。 然而、在800W 应用中需要隔离的高功率直流至直流降压转换器移相全桥是常见的选择。 我看到这款器件用于3kW 至7.5kW 应用。
如果您想使用 UCC28950进行设计、可以在以下链接中找到许多设计资源。
此致、