请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMG1210 您好!
我看到另一篇文章,我认为回答了这个问题,但我想明确地问。 LMG1210是否适合驱动 EPC2304 GaN FET? 我目前正在设计全桥 D 类驱动器。 我想两个 LMG1210和四个 EPC2304……
我愿意倾听其他有关可与 EPC2304媲美的备选 FET 的建议。 我的应用要求非常广泛。 我希望获得大约100V 的总线电压、该电压介于1 -5MHz PWM 驱动频率之间。 峰值电流可能在100-200A (尽管平均电流应该小于90A)。 我主要关心的是效率和极低的 Rdson、因为我的负载阻抗非常低。
谢谢!
瑞安