This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1210:LMG1210适合 EPC2304 FET'

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1297400/lmg1210-lmg1210-suitability-for-epc2304-fet-s

器件型号:LMG1210

您好!

我看到另一篇文章,我认为回答了这个问题,但我想明确地问。  LMG1210是否适合驱动 EPC2304 GaN FET?  我目前正在设计全桥 D 类驱动器。  我想两个 LMG1210和四个 EPC2304……

我愿意倾听其他有关可与 EPC2304媲美的备选 FET 的建议。  我的应用要求非常广泛。  我希望获得大约100V 的总线电压、该电压介于1 -5MHz PWM 驱动频率之间。  峰值电流可能在100-200A (尽管平均电流应该小于90A)。  我主要关心的是效率和极低的 Rdson、因为我的负载阻抗非常低。

谢谢!

瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您关于 LMG1210的问题。

    正确、LMG1210是适用于 EPC2304的栅极驱动器。 由于它是一款 GaN 驱动器、因此适用于高达50MHz 的应用、从而完全符合这些应用的运行约束条件、并且 EPC2304的 Qg 为24nC、因此该驱动器能够高速驱动此驱动器。

    至于 FET 建议、我没有任何具体的器件可推荐、因为 TI 的产品系列中不提供 GaN FET、因此我无法在那里推荐。

    如果您有任何进一步的问题、请告诉我。

    谢谢!

    威廉·摩尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    史诗般的,谢谢!