ucc5880的最大工作电源为1432.5mW (VCC2-VEE2) IQVCC2+(PD) IQVCC1)


器件寻址序列意味着 Vcc 为5V、nFLT1/2将输出高电平。
然后、我们需要输出 PWM 以使 UCC5880处于启用状态、并且 Gdn 是否应处于低电平(0)状态?!


AL1和 AI2是次级侧的两个模拟输入、但初级侧只有一个 DOUT 引脚(nFLT2)
这意味着只有一个模拟输入(AI1或 AL2)可以转换为 DOUT 输出!?


4.模拟输入问题
4.1 ASC_EN_SEC 是否由 SPI 控制!? 因为该描述是由初级侧控制的。
4.2如果通过初级侧控制禁用 ASC_EN_SEC,则 AI1和 AI2的一个模拟输入将由 DOUT 引脚输出( nFLT2 )
(如果 AI1检测直流链路总线,而 AL2检测 NTC、PTC 和热敏二极管的相电压,哪一个信号将由 DOUT 引脚输出( nFLT2 )?)
4.3当故障发生时、DOUT 将多少模拟电压转换为 nFLTS 引脚?!


5.我们可以通过 SPI 监控所有故障情况吗?
如果发生故障、我们是否知道哪一个栅极驱动器 IC 发生了故障?