This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24725A:该器件是否会补偿 V DROP?

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1296232/bq24725a-will-this-device-compensate-for-v-drop

器件型号:BQ24725A

如果从充电器到电池的路径中存在任何压降、该充电器是否会感应压降后的电压并进行补偿?

SRN 和 SRP 似乎与电流检测相关、而不是电压检测相关、因此我认为它们没有帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johny:  

    感谢您与我们联系!

    SRN 引脚用于感测电池电压以进行电压调节。 请参阅 下面数据表中的第8.5.4节。  

    此致、  

    A·克德尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果在充电器和电池之间有一个 MOSFET、电阻器或其他一些压降源、并且我们将 SRN 引脚连接到电池、那么充电器是否会对该压降进行补偿、并进行正确充电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johny:  

    是的、充电器会补偿该压降。  

    此致、  

    A·克德尔