This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:有关某些寄存器设置的阐述

Guru**** 2568045 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1295544/bq76952-clarification-on-some-register-settings

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件:BQ76942

1)为什么默认的"Power:Shutdown:Shutdown Stack Voltage"是 600*10mV? 对于任何合理的电芯堆来说、这似乎很低。

2) 2)"Power:Sleep:Sleep Charger Voltage Threshold"的良好值是什么? 为何阻止睡眠模式?

3) 3)"Settings:Cell Balancing Config:Cell Balance Min Cell V"的默认值似乎很高(3.9V)。 为什么不在较低电压下实现平衡?
4) 4)"Power:Shutdown:Shutdown Stack Voltage"是否为下限? 对于任何合理的电芯堆、6V 的默认值似乎都很低。

5) 5)当"Power:Sleep:Sleep Charger Voltage Threshold"低于20V 时、为什么要阻止睡眠模式?

我们的配置为:

9个单元格:第1-8和16个单元格。 (是的、我知道我们可以使用 BQ76942)

独立运行(无处理器)

无保险丝

一个温度传感器

最大4安培充电、8安培放电

此系统用于实验、而不是生产。

e2e.ti.com/.../Deepcore-Battery-Settings.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    user6162672 说:
    什么是"Power:Sleep:Sleep Charger Voltage Threshold"的良好值? 为什么阻止睡眠模式?

    该值取决于您的应用。  如果客户希望器件在电池充满电或接近充满电之前不进入睡眠模式、则此设置可用。

    user6162672 说:
    默认"Settings:Cell Balancing Config:Cell Balance Min Cell V"似乎很高(3.9V)。 为什么不在较低电压下实现平衡?

    您可以更改设置以允许在较低电压下进行平衡。

    [quote userid="101910" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1295544/bq76952-clarification-on-some-register-settings 是否"Power:Shutdown:Shutdown Stack Voltage"是下限? 对于任何合理的电池组、6V 默认值似乎非常低。

    当总电池组电压低于该阈值时、此设置将触发器件进入 SHUTDOWN 模式。 如前所述、在3节电池的应用中、每节电池2V 是触发关断的合理之选。 如果电池节数较多、客户可能必须更改此设置。

    [quote userid="101910" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1295544/bq76952-clarification-on-some-register-settings 为什么要在"Power:Sleep:Sleep Charger Voltage Threshold"低于20V 时阻止睡眠模式?

    主要原因可能是两个 FET 都保持导通、并使测量环路在充电期间全速运行。

    我给你的设置一个快速的看,他们似乎很好。 需要注意的一点是、您的 TS1配置具有针对通用 ADC 输入设置的引脚。 如果您打算将其用于温度保护、则可以考虑将其设置为0x07、如果您只想报告测量的温度但不使用任何保护、则可以考虑将其设置为0x0B。

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的见解和快速回复。