This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF70:REF70需要大 Cout?

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: REF70, AFE2256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1296978/ref70-ref70-need-big-cout

器件型号:REF70
主题中讨论的其他器件: AFE2256

大家好、

我们可以从数据表中看到以下内容:

对于低噪声应用、Cout 需要低 ESR。   

从电容器的 ESR 中、我们可以看到小电容具有高 ESR。

那么、这意味着我们的 REF70需要大 Cout 吗?

谢谢。

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!  

    您能解释一下您的应用手册的   

    • ESR 会产生一个零点、因此我们希望消除零点、以确保环路稳定性。  

    噪声与 REF70的输出抗扰度相当小、因此与之类似。 您可以参考图7-14。  

    您能否提供有关申请的更多详细信息? 我们可以建议您使用合适的电容器。

    此致

    Trailokya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Trailokya:

    客户正在使用我们的 REF7012 for  AFE52。  

    在其应用中,有12*AFE2256和4*REF7012,每个  REF7012连接到3*AFE2256,每个 REF2256的 VREF 引脚电容为47uF。( 如下图所示)

    现在客户希望最大程度地降低 VREF 噪声、因此需要选择低 ESR 电容器。

    如果有任何需要更改的地方、您能帮助检查他们的 sch 吗?

    谢谢。

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!  

    让我们来详细讨论一下邮件。  

    此致

    Trailokya