This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25504:BQ25504 MPPT 不工作

Guru**** 2503195 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25504

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1294710/bq25504-bq25504-mppt-not-work

器件型号:BQ25504

您好  

客户希望使用 BQ25504进行热电能量收集。 热电芯片的输出预计为250mV、相当于2Ω 的内部电阻。 它们通过2 Ω 电阻器使用250mV 电压源、使热电芯片与 BQ25504的 VIN_DC 引脚相等。 BQ25504的电路原理图如下所示。

输入电容器 Cin 为4.7uF 陶瓷电容器。 VSTOR 连接到4.7uF 电容器、Vbat 连接到1.5F 超级电容器、该电容器已预充电到2.9V。

MPPT 比率设置为50%。 我想看到的是 VIN_DC 引脚的平均电压为125mV、电压源的平均输出电流为2Ω 62.5mA。

但实际情况是 VIN_DC 的平均电压为175mV、平均电流为38mA、VIN_DC (CH1)和 LBST (CH2)引脚的波形如图所示:

最初猜测是输入电容很小、导致输入电压纹波较大、并且无法很好地调节输入电压。 输入电容更改为47uF、情况有所改善。 VIN_DC (CH1)和 LBST (CH2)引脚的波形如图所示。 平均输入电压变为159mV、平均电流变为46mA、但输入继续增加。 尽管该电容器可以减少纹波、但输入电压和电流的平均值不会改变。

降低 MPPT 电阻器的电压分压比不会导致波形发生任何变化。 将输入电阻更改为3Ω 后、平均输入电压为140mV、最小值为125mV。 由于数据表说明输入电压调节率为±10%、我认为 MPPT 此时工作正常。

总之、我想知道为什么当输入电压为250mV 且等效内部电阻为2Ω 时 BQ25504的 MPPT 无法正常工作。 当(条件保持不变时、BQ25504能否获得最大功率输入(VIN_DC)?)VIN_DC=0.5*250mV=125mV

请帮助检查原理图。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    要确认,vSTOR>1.9V,正确吗?  如果是这样、您是否能够缩小以每16s 显示一次 MPPT 样本测量值、如下面的 d/s 图:

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    感谢您的答复。

    是的、vstor = 3.2V。 MPPT 样本测量效果良好。

    谢谢

    星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    图表中的 VOC 脉冲为150mV、150mV 的50%为75mV。  75mV 低于100mV 的最低工作电压。

    此致、
    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    感谢你的帮助。

    客户昨天使用了错误的输入电压。  当输入电压为250mV 时、MPPT 不能正常工作。

    请帮助检查它。

    谢谢

    星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    是的、我已经看到在低输入电压时 MPPT 变得更糟。  增加输入电容会有所帮助。  在给定的占空比下、可能存在理想的输出 R、输入 C 和电感 L、可以理想确定纹波的大小、但我没有相应的公式。  应更改数据表以提供+/-10%的输入电压范围。  遗憾的是、我不知道有任何其他方法可以提高 MPPT 精度。

    此致、

    杰夫