This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27762:不良的负调节、巨大的电流消耗

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27762

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1296294/lm27762-bad-negative-regulation-enormous-current-draw

器件型号:LM27762

您好!

LM27762遇到一些问题。

我已将其配置为±5V 稳压器、主要用于生成偏置电压、价格便宜。

上方是原理图。 在发现问题之后、我完全移除了 TPS7A 芯片。

发生什么情况:

  • EN+/-为低电平时、行为是标称值。
  • 当 EN+/-为高电平时、P5V (正稳压)是理想之选、具有相对较低的纹波和相当准确的电压
  • 但是、M5V (-5V)调节为-2.3V 左右、纹波要多得多
  • 启用后、虽然我的板在这些电源轨上消耗的电流小于1 mA、但芯片会消耗 P5V3电源轨上的300mA (过热速度非常快)

当 EN+/-为低电平、但芯片已通电时、我尝试使用外部工具在 M5V 上注入-5.0V。 我得到0.5 mA 的电流消耗。 在注入+5.0V 时、P5V 的情况也是如此。

输入电压(P5V3)非常稳定、即使芯片功耗为1.5W。

当我将 CFLY 更改为100nF 时、电流消耗略有下降。 所有电容均为0603/0805 X7R。 通过100nF CFLY 捕获波形。

P5V 上的接地电阻为10 Ω:芯片不会启动两个电源轨。

M5V 接地10欧姆: 芯片的功耗几乎不超过没有、且其稳定的负电压约为-0.6V。

我无法在不切割布线的情况下分离 EN+和 EN-、我希望避免这种情况。

在测试的全部3个电路板上重复该行为。 我还有10个我可以测试,但我不愿意。

以下是起始波形、顺序为:P5V/M5V、FB+/FB-、CFLY、CCP (长采样)、 CCP (短采样)

编辑:当我在 M5V 中注入-5.0V 电压并且芯片关闭时、0.5mA 电流会消耗。 如果芯片从那时启动、我将超过200mA 消耗-5.0V (限流)、且电压稳定至-4.5V。 如果我在 P5V 上对+5.0V 执行同样的操作、则不会发生任何此类情况。

编辑2:我更换了两个轨上的底部反馈电阻器、将电压设定点移动到±5.0V 以下。 现在 R1/R3 = 330k、R2/4 = 150k。 可以看到相同的行为、M5V 具有高噪声、大约为-2.3V。

编辑3:因为我没有比使用此芯片更好的事情要做:将 R4修改为430k 可以使芯片调节到-2.0V、此时所消耗的电流也非常大。 将 R4修改为560k 可使芯片稳压至-1.8V、电流消耗也是如此。  芯片为什么要与自身抗争?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从示波器图中可以看到 Vfb-仅为-0.5V、这就是我们得到错误的-Vout 的原因。 此外、CP 输出为~-2V。 这也是意料之外的。。。  

    原理图看起来很好。 但是、我还需要布局来更好地了解。

    您是否在空载条件下进行了测量? 您能否在不连接  TPS7A3901的情况下共享示波器图?

    如果可能、请一起分享正电源轨的 Vin、Vout、VFB、CPout 的示波器图。 负电源轨也是如此。  

    此致、

    费宾