您好
我使用 LM5069MM-2/NOPB 开发具有以下规格的热插拔板:
输入电压:7s NMC 电池
最大持续时间 电流:10A
此设计已由@Rakesh 审核。 (将在私聊中再次分享原理图和 Gerber 文件)
在测试时、我们会面临一些问题:
1.我们制造的两块板在空载条件下工作。 电压也会穿过。 但是、当我尝试施加甚至为0.1A 的负载时、输出会下降、实验板会关闭。 如何解决此问题? 我应该执行哪些标准测试和检查来确定哪里出了问题?
(我已检查 UVLO 和 OVLO 引脚上的电压。 UVLO 显示为7.9V、但根据工具建议的分压器、该值应为3.3V。 OVLO 引脚电压为1.9V ,正确)
2.我们制造的其他2块板根本不工作。 再次检查如何解决此问题?
3.我也有疑问, PGOOD 是在什么情况下被拉低的? 因为在实际工作的板上、我添加的 LED 在工作条件下始终亮起。
在这里、UVLO 引脚电压为3.3V、
OVLO 为1.9V
栅极- GND 电压为37V
栅极 Vout 电压为11.7V