This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:用于升压操作的 UCC2897A PSpice 模型

Guru**** 2867950 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A, UCC2803

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1296287/ucc2897a-ucc2897a-pspice-model-for-boost-operation

器件型号:UCC2897A
主题中讨论的其他器件: UCC2803

您好!

我正在寻找升压操作的示例模型。 是否有可用的 pspice 模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UCC2897A 无升压应用。

    UCC2803有一个用于升压的 TINA 模型。

    www.ti.com/.../slum051

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是否意味着 UCC2897A 不支持升压操作? 请您确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因为我想同时进行降压和升压操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UCC2897A 用于有源钳位正激式或反激式。 不适用于降压或升压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们可以私人聊天了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为什么不使用该线程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我不明白为什么它不用于降压操作。 本链接 https://www.ti.com/tool/PMP22509中 提到 UCC2897A 可以将18V-36V 直流转换为5V 直流、这意味着什么? 您能解释一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该设计适用于有源钳位正激式转换器、而不适用于降压转换器。  

    请注意、降压可以是降压或正向。 UCC2897A 用于正向、而不是降压。

    这看起来您的混淆是由从降压的过程中对 Buck 的误解引起的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、非常感谢。 我这里的意思是升高或降低。 所以我知道 UCC2897A 可用于从高压直流到低压直流的"向下"、同样、UCC2897A 也可用于升压操作、即 从低压直流到高压直流? 如果是、您可以推荐任何可用的示例模型以将其作为参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些模型可在此处找到:

    www.ti.com/.../UCC2897A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,谢谢你的回复。 我已经将该模型用于从高电压到低电压的降压操作、它运转良好。 现在、我要检查从低电压到高电压的升压或反向运行情况。 这是我的主要要求。 我是否需要重新设计反馈电路或者是否可以立即使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要重新设计变压器和反馈以及其他元件、因为您的功率级现在有所不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 我有答案。 可以锁定或删除此主题吗?