This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
请查看本原理图并对上述内容进行评论。 所需输出 为 5V 和 -3V3
但获得分析时间的误差太小。
感谢您的快速回复。
您好、有任何更新吗?请提供您对以上内容的评论
尊敬的 Nivethitha:
您的原理图中的输入电压是多少? 该值应大于+ve 和-ve 输出的绝对最大值。
负输出电压的 FB 分压电阻器看起来是错误的。 使用此配置、您将获得大约-1.93V 的电压。
也最好将输入电容器 C75增加到4.7uF、将飞跨电容器 C76增加到0.47uF。
此致、
瓦伦
我的输入电压范围约为3.3V、
尊敬的 Nivethitha:
我认为您需要一个升压转换器来将3.3V 转换为5V。 能否创建一个新主题、获取有关升压转换器的建议?
然后、可使用升压转换器提供的5V 电压使用 LM27761生成-3.3V 电压。 最好使用5V 电源而非3.3V 电源来运行 LM27761、以应对内置电荷泵电压损失和 LDO 压降。
此致、
瓦伦
谢谢你的建议 varun。
是否有任何不使用 LDO 输出但同时提供-3.3V 和5V (3.3V 输入应该泵起)的电荷泵可用?
尊敬的 Nivethitha:
我们没有其他双轨电荷泵。 但是、对于3.3V 至5V 的输入电压、您可以考虑 TPS60151 、LM2775、LM2750。
对于-3.3V 输出、您可以考虑 TPS60400和 LM2776 (均未稳压:VOUT =-VIN)。 如果使用+3.3V 电源轨作为输入、 由于电荷泵电阻上的损耗、输出电压的绝对值将略低于3.3V。 损耗随输出电流的增加而增加。
替代方法是使用+5V 作为输入、并使用稳压电荷泵(如 LM27761 (具有集成 LDO))来获得精确的-3.3V。
您将需要计算您使用的电荷泵的最大负载电流是否足以满足您的应用需求。
此致、
瓦伦
尊敬的 Nivethitha:
升压转换器属于不同的产品线。 您必须创建一个单独的线程、以便标记正确的产品系列、从而为您提供升压转换器支持。
在效率方面、对于-3.3V 电压轨、最好使用由+3.3V 输入供电的 TPS60401。
在10mA 负载电流的情况下、输出电压大约为-3.2V。
此致、
瓦伦