This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25622:TS-BIAS 为零伏、寄存器中的器件型号适用于 BQ25620。

Guru**** 2536540 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25622, BQ25620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1296296/bq25622-ts-bias-is-zero-volts-part-number-from-registers-is-for-the-bq25620

器件型号:BQ25622
主题中讨论的其他器件: BQ25620

我认为我发现 BQ25622有芯片问题。

简单来说:

  • 不会对电池充电。
  • vBus、vsys 符合预期。 电池热敏电阻为10K AR 25°C、其工作方式符合预期。 两个 TS_BIAS 分压电阻器的测量符合预期。
  • STAT LED 每秒闪烁一次、表示存在故障。
  • 根据数据表、读取故障寄存器0x1F 显示0x02、即 TS_HOT 或 TS_OTG_HOT。
  • 不存在 TX_BIAS 电压(测量到零伏)、因此 TS 出现故障的原因。
  • 读取器件信息寄存器0x38会显示0x02、这意味着器件型号被识别为 BQ25620、而不是 BQ25622。
  • 但芯片标记为:

BQ25622

TI 318

AHF 463

BQ25622使用 TB_BIAS 输出作为 TS 的基准、但 BQ25620使用 rgen 作为 TS 的基准。 TS_BIAS 上的电压为零是芯片设置 TS_HOT 错误标志的原因。 在原理图中看不到任何电路问题。  


Question:

  1. 为什么要将器件型号读出为 BQ25620而不是 BQ25622?
  2. 如果这块芯片实际上是 BQ25620、那么我可以将 rgen 输出端短接到 TS_BIAS 线路、从而使充电功能在不损坏芯片的情况下工作吗?
  3. 为了确保 TS_BIAS 正常工作、我还需要查看其他参数吗? 请注意、TS_BIAS 具有从芯片内的 rgen 实现的内部开关。

此致、

大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    感谢您通过 E2E 联系我们。 已知少量 器件具有不正确的标记并用作 BQ25620而不是 BQ25622、因此已被召回。 根据提供的顶部标记、我可以确认您的 IC 有此问题。 我已经联系了我们的客户支持中心、以便我们可以帮助您退回标记不正确的器件。 当该线程可用时、我将在该线程中为您提供更多信息。  

    在我们的记录中、您能否帮助提供您何时购买了这些 BQ25622 IC 以及从哪个供应商(即您是直接从 TI.com store 或其他供应商购买的产品)?   

    关于您的问题、请查看我的以下评论。  

    1) 1)相关 IC 将用作 BQ25620。  

    2) 2)暂时是、您可以将 REGN 连接到原理图中的 BATT-TS-BIAS 节点、然后使充电正常工作。  

    3)另一个需要注意的关键问题是 ILIM 电阻器不会对输入电流限制产生任何影响。 由于 IC 将用作 BQ25620器件、因此引脚4和5是 D-和 D+、而不是 ILIM 和 TS_BIAS。 在 VBUS 上插入输入适配器后、对 REG0x06的 I2C 写入可用于设置所需的输入电流限制。  

    此致、

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett。

    感谢您的快速而详细的响应。

    我今天上午就这个问题拜访了我的客户。 该板是一个医疗设备、并且该板 应该代表即将建立的东西、因为测试立即生效。

     工程验证样品的制造商是中国的 PCBWay 公司。 我的 PCB 组装件的 BOM 建议将 Mouser 作为源文件、而 Mouser 器件型号为595-BQ25622RYKR。

    PCBWAY 已确认他们从 Mouser 购买了这些芯片。 Mouser 的全部库存可能存在缺陷。

    据我的客户称,如果延误将板装回 PCBWay 进行返工,将会大大影响项目时间表。 如果您需要中国 PCBWay 的联系电子邮件地址以及我的客户 详细信息、请告诉我、我会将它们发送给 TI (客户支持?)。  

    最好是把真正的 BQ 芯片送到我的客户那里、或者通过我自己紧急送到澳大利亚的这里、在那里我们都有设备换掉芯片。 在现阶段、最安全的来源是 TI、预计 TI  库存中不会有受影响的器件。 请 TI 的客户支持部门   通过国际快递运送10颗 BQ25622RYKR 芯片给我自己或我的客户、作为这个项目的紧急状态。

    此致、

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    别忘了 BQ25622的一切吧。 它是坏的制造为所有的全部库存。

    我全年都购买这款芯片、损失了5块完整组装的电路板、乘以3个硬件版本。 你可以想象浪费金钱和时间…… 超过3个月的疯狂调试,不理解发生了什么,与支持团队从论坛告诉检查电容器,等等..

    TI 的服务团队在论坛中毫无用处、而且在论坛之外也不提供支持。 没有人承担过责任...

    我完全丢弃了 BQ25622、我的一条建议是您也应该这么做。 很遗憾、工程师没有阅读 TI 论坛、而是选择了此 IC、因为我已经发布了此器件制造错误。 这也是一个 TI 销售此芯片并且不给出所发现问题的建议的骗局。

    祝你好运!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    感谢您的答复。 我已通过电子邮件与您联系、讨论后续步骤。 如果您没有看到我的电子邮件、请在此主题中告诉我、我可以将其发送到相应的电子邮件地址。  

    对于您收到的标记不正确的样片、对于由此给您带来的不便、我们深表歉意。 我们已尽力召回所有受影响的芯片、但显然没有将所有器件从 Mouser 等经销商处召回。 我们的团队将根据您的案例对 Mouser 采取新操作。  

    此致、

    加勒特